Methods 电子书

RISC-V(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538433

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 37

它 是 第 一 款 具 有 确 定 性 、 一 致 性 RISC-V CPU集群和确定性L2内存子 系统并支持Linux和实时应用的SoC FPGA。PolarFire SoC在1.3W下的 Coremark评分为6.5k。 该芯片有五个版本。MPFS025T版本具 有23k逻辑单元、68个数学模块和四个 12.5Gbps SERDES通道。MPFS460T 是最大的版本,具有461k LE、1420个 数学模块和20个SERDES通道。 PolarFire SoC Icicle套件是一款低成 本开发平台,用于评估支持五核Linux 的RISC-V 微 处理器子系统。它具有板 载内存(LPDDR4、SPI和eMMC闪存), 可立即运行Linux,并具有用于监视各 种电源域的多轨电源传感器。 结论 正 如文 章开头 所 说,使 用RISC具有很 低的安 全 性 风 险 。RIS C-V IS A可用于 建 立 跨 越 多 代 设 备 和 产 品 的 M C U 框 架。对于真正苛刻的应用,从此可轻松 获 得 采 用 F P G A 架 构 和 带 有矢 量 扩展 (RV V) 内核的硬实现。 新 的 实 现 方 式 为:首先 指 定一 个指 令 集,然 后 选 择 一 家供 应 商 或自己 构建 内核,最后添加扩展。请记住,RISC-V 不是内 核 或C PU,而是 指 令 集 规范 。 您可以通过以下方式获得内核:FPGA 自带内核、从多家开源供应商(至少有 十几家)获取内核设计,或者从商业内 核提供商那里购买内核/处理器。 关于作者 Harrison先生 是一名电子 工 程 师,自1 9 8 9 年以 来 一 直 在 工 业自动 化 和 科 学 仪 器 公司 担 任 高 级 设 计工 程 职位。2004年开始写作,并 在 Hearst Business Media 的《Electronics Products Magazine》(电子产品杂志) 担任高级编辑长达14年,现 担任Lincoln Technolog y Communications顾问。 "RISC-V ISA可用于建立跨多代设备和 产品的MCU框架。" 11 |

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - RISC-V(中文版)