Methods 电子书

RISC-V(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538433

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 37

十分适合高性能计算 (HPC)、PC、可 穿戴设备、嵌入式、汽车和太空应用。 设计团队使用所有平台,他们让问题 决 定 解决 方案(可以 是多个,也可以 是一个)。 这 些 特 性 所 提 供 的 灵 活 性 增 强 了 安 全 性 。 幽 灵 ( S p e c t e r ) 和 熔 毁 ( m e l t d o w n ) 攻 击 推 动 了 对 安 全 性 的需求。为了确保系统安全,程序员 们可以使 用加密技术,将1,0 0 0 条指 令 缩 减 为 一 条 。加 密 进 一 步 缩 短 了 架构之间的数据传输时间,优化了系 统 性 能 。 依然存在的挑战 一个仍然存在的重要挑战就是速度。 一些非开源公司正在使用特定于云的 独 立 服 务 器。这 些公司可以针对某个 ( 些 )小众 应 用优化 系 统,但 是 他 们 虽 然 获 得了一 些 特 定优 势,但却 牺 牲 了兼容新技术的灵活性。 社 区 成 员 面 临 的 另 一 个 挑 战 是 等 待 新软件版本还 是 使 用现有版本 。向量 扩展就 是一 个 这样的例子。一家公司 实现的软件版本仅仅是其技术换代长 河上 某个时间点的快 照。用户需要权 衡是等 待 新版本,还 是 使 用现有版本 快 速 进 入市场。一项 应 用需要实现什 么,何 时 实 现,社 区 对此 提 供了有用 的意见 。 结论 RISC-V的IS A 开源方式吸引了新的应 用,加强了社区。市场上存在着激烈的 竞争,但 是技术被 用于和谐地增强现 有解决方案。RISC-V可以扩展系统架 构或充当独立框架。这项不断发展的 技术拥有超过750个用户成员的社区, 有着很高的天花板,并且正推动市场 向开源ISA模式转变。 关于作者 Adam Kimmel拥有近20年执业工程师、研发经 理 和工程内容 撰 稿 人 经验,编写过白皮书、网站 副本、案例研究以 及博 客文章,涉及汽车、工业/ 制 造 业、科 技和电子 等 垂直 细 分 领 域 。A dam 拥 有化学和机 械工程学位,并且是工程和技术内容 写作公司ASK Consulting Solutions, LLC的创始 人兼总负责人。 | 16

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - RISC-V(中文版)