Methods 电子书

RISC-V(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538433

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 37

新型开源RISC-V带来的投资回报 作者:Adam Kimmel,贸泽电子专稿 开源RISC-V如何最大程度提高 新应用的投资回报率 SiFive现任首席级高管 Yunsup Lee 和Andrew Waterman认识到了市场 对开源指令集架构 (ISA) 的需求,因 此在 2010 年设 计了精简指 令 集计算 机 (RIS C-V ) IS A 及 其第一 批微 处 理 器。开源是确保程序员能够使用相同 语言、标准化硬件和软件之间通信的 关键特性。这种协调一致推动行业为 创新者提供沟通途径,使他们可以专 注于 推 动 行业 克 服 重 复 开发 的风 险 向前发展。 在 庆 祝 成 立 10 周 年 的 一 段视 频 中, Lee和Waterman表 示IS A 的开源特 性 将 推 动 5 G 、物 联 网 (I oT ) 和 人 工 智能 (AI) 等新兴应用的发展。RISC-V International的首席执行官Calista R e d m o n d 将 安 全 性 和 云 加 入 到 了 R I S C- V 的 最 佳 应 用列 表中。这 些 专 家表示,这些应用既对大量算力有着 持续的需求,同时又面临着能效的掣 肘。这两个因素之间的平衡推动了应 用的标准化,让RISC-V成为了其理想 选择。 十年前,创造者们希望在加州伯克利 的 劳 伦斯 伯克 利 国 家 实 验 室 面世 后 将 R I S C - V 在 整 个 行 业 加 以 推 广 。 2 0 1 5 年 ,他 们 单 独 成 立 了 R I S C - V International。RISC-V International 在 成 立 的 第一 年 就 吸 纳了2 5 家公司 加入,在其成立后的五年间已经实现 了指 数 级增长 。这个 联 盟在 2 0 2 0 年 增长了63%以 上,成员公司超 过750 家 。北美 (NA),欧 盟 (EU) 和亚 太地 区 ( A PAC) 在 采 用R IS C-V 方面平分 秋色 。 全球社区成员的广泛分布使新兴和成 熟的嵌入式及工业架构得到了采用和 商业化。传统架构对尝试RISC-V持开 放态度,但由于感觉得到的变革风险, 因此仍会对其现有技术扎紧篱笆。 愿景 Redmond说,RISC-V从一 开始就 被 视为一种开放标准,可以绕过微 处理 器设计中数十年之久的专利方法。 Redmond表示:"作为一种简单的模 块化架构,RISC-V 打 破了技术壁垒, 以实现历史上最广泛的创新,并消除 开发成本、商业风险和许可限制,从而 在飞速发展的行业机会中得到全球范 围的采用。" 开源模 式 提 供了选 择 和自由,激 发创 新 精神注 入社区,同 时 消除了采 用技 术时的专利 和商业障碍 。每增加 一 个 新成员,RISC-V International就在从 创意转向实际应 用的道 路上迈 进了一 步。同时也让非成员重新思考,将"为 什 么 要 用R IS C-V ?"思 维 转变 为" 凭 什么不用RISC-V?" Redmond表示:"只有基于开源或者 围 绕 开源 的 技术实现了商业化,开源 才算成功。""对RISC-V的大量采用让 我们的成员取得了成功。" 这其实是标准化的使命。 RISC-V社区成员 关键 工业4.0 解决 方案的共同使命 和 重要性创造出了一 个强 大的社区,社 区的核心是相信行业合作伙伴之间的 合作将更快地推动人类发展。这些成 23 |

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - RISC-V(中文版)