Methods 电子书

RISC-V(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538433

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 37

31 | 整 性 方 面 有 很 大 差 异 。制 造 商 通 常 会 优 先 考 虑 其 产 品 的 目 标 应 用 和 市 场 ,因 此 ,需 要 探 索 竞 争 产 品 ,以了 解 其 与 特 定 开 发 的 匹 配 程 度 。需 要 进 行 详 细 评 估 的 最 重 要 元 素 之一 是 RISC-V MCU外围设备的制造商驱动 程 序 的 可用 性 。由于 外 围 设 备 尚未 针 对RIS C-V进 行标 准化,所以制造商 提 供 了用 于 串 行 通 信 、计 时 器 、图 形 控 制 器 、加 密 加 速 器 和 网 络 接口的 驱 动 程 序 。这 些 驱 动 程 序 提 供 了A P I 用 于 控 制 任 何嵌 入 式 应 用程 序的关 键,因 此 它 们 越 完 整、越 易 于 使 用,开发 效 率就 越高。 当前市场上的RISC-V 软件开发 还可使 用其他几种IDE、RTOS、编译器、调试 器和库, 它们各有自身的主要特性和 功 能 。哪 种工 具 最 适 合 您 的 开发需 要 取决于您的项目。大多数IDE具有跨平 台功能(Windows、macOS、Linux), 并支 持32位和6 4位内核,同时有望 减 小代码大小,提高调试效率。有些工具 甚 至 可以 免 费 用于 教 育 或 评 估,不 受 任何限制。 结论 R I S C - V 体 系 架 构 可 能 是 嵌 入 式 计 算 领 域 游 戏 规 则 的 改 变 者。它的 免 费 许 可、开 源 开发 环境 以 及 互 动 并 不 断成 长 的开发 社区有潜力实现 标 准化嵌 入 式 计算平台的 快 速 发 展 和 扩张 。这 是 一 个 随着时间的 推移可以让 开发 人 员 自由 完 善 和 增 强 的 开 源 平台,有 助 于 加 速 打 造 具 有 更 多 功 能 的 嵌 入 式 系 统 和 物 联 网 应 用,实现 更 加 美 好 的互 联世界。RIS C-V 及 其 开发 生 态系 统在 嵌 入 式系统设 计 领域占据主导地位似 乎只 是时间问题 。

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - RISC-V(中文版)