Methods 电子书

RISC-V(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538433

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 37

驱 动 程 序 和 堆 栈 的 源 代 码以 及相 关协 议 ,可 以 轻 松 地 在 开发 过 程 中 甚 至 部 署后 根 据 需 要 对 其 进 行 修 改 。这使 外 围 设 备 便 于 模 块 化 ,并且协 议 可 随 着 行 业 标 准 的 变 化 轻 松 互 换 、更 新 或 增 强, 这样就可以 延长IIoT网关的生命 周 期 ,并 降 低 整 体 系 统 部 署 成 本 ,这 是IIoT实施中的关键因素。 安全 性和云连 接 性 实现信任根需 要 基 于RIS C-V 硬 件的安 全 性 ,而 信 任 根 是 任 何 强 大 的 安 全 系 统 的 基 础 。信 任 根 是 众 多 安 全 相 关 功 能(例 如安 全 启动 、加 密计算 、安 全 密 钥 和 证 书 存 储 )的 已 知 安 全 起 点 。信 任根 通常 通 过 用于 保 护安 全 数 据 和外 围 功 能 、实 现 篡 改 保 护 、生 成 密 钥 并 为应 用软 件 提 供 安 全 更 新 的 专门 硬 件 提 供 支 持。当系统需要云存储时,网关 可以使 用受 信任 的 加 密 标 准 来 保 护 往 返于 云 的 数 据( 图 2 )。利 用 可用 于加 密 、解 密 、证 书 管 理 和 安 全 数 据 通 信 协 议 的 开 源 实 现 ,开发 人 员可 以 访 问 所 有与 安 全 性 相 关 的 代 码,从 而 使 测 试 和 验 证 设 计 的 稳 健 性 更 加 容 易 。此 外,开 源 环 境 的 另 一 个 好 处 是 ,能 够 根 据 特 定 的 应 用需 求自定 义和 升 级 代 码,而 无 需 等 待 第 三 方 开发 和 发 布 定 期更新。 结论 随 着 I I o T 环 境 产 生 新 的 应 用 和 收 入 流 ,网 关 将 继 续 发 展 和 变 化 。随 着 它 们 变 得 越 来 越 复 杂,将 需 要 额 外 的 处 理 能 力,这 意 味 着 还 需 要 在 网 关 内 进 行 更 多 的 数 据 处 理 ,以 尽 可 能 减 少发 送 到 云 的 数 据 流 量 。这 将 需 要自 适 应 处 理 ,也 许 还 需 要 使 用 基 于 A I 的 算 法 来 快 速 响 应 数 据 流 量 模 式 和 处 理 要 求 的 变 化 。随 着 网 关 响 应 I I oT 不 断 变 化 的 需 求 而 不 断发 展,R I S C- V 的灵 活 性、效 率 和自 适 应 能 力 将 继 续 提 供 实 现方面的优势。 关于作者 Alex是Wavefront Marketing的 资 深 技 术 作 家,专 门 从事 先 进 电 子产品 、新 兴 技术 和 负 责 任 的 技 术开发。 | 36

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - RISC-V(中文版)