Methods 电子书

RISC-V(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538433

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 37

使用RISC-V实现的 灵活处理器设计RISC-V 作者:Adam Kimmel,贸泽电子专稿 开源RISC-V如何解锁 处理器设计灵活性 十多年来,RISC-V 提 供 免费、开放的 指 令 集 架 构 (IS A ),通 过 开放 的 标 准 协作促 进处理器创新。将如此众多的 行业关联在一起,处 理能力已成为工 业4.0发 展的少数制约瓶颈之一。ISA 连 接软硬件,创建开放 源代码扫除了 新进者和创新者为行业带来伟大创意 的商业障碍。 " 由于R IS C-V是 针 对下一 个 5 0 年而 从 头设 计,所以 架构师们 借鉴了业内 的 最 佳 做 法 并 吸 取 了以往 的 经 验 教 训,建 立了一种可以促 进模 块化并允 许实现者针对其应用和工作负载选择 合适指令组(扩展)的范式。"RISC-V I n t e r n a t i o n a l 的 首席 技 术 官M a r k Himelstein说,"RISC-V还支持特定 于供应商的自定义扩展,以实现差异 化创新。因此,实现者拥有更多自由, 而最终用户则有了更好的产品。" 拥 有 75 0多个成员的RIS C-V 联 盟 负 责"栽树",每个成员都可以"乘凉"。 例如,减少代码助力社区打造更高效、 简化的数据传输体验。 技术社区 社 区 内 关 系 紧密,营 造 出协 作 竞 争 的 环境,因 为 所有成 员都 共 同 面 临 着产 品开发周期长的挑战, 一个完整的端 到端过程通常包括4到6个月的设计阶 段,然后是为期18个月的商业化阶段。 漫长的商业化周期 迫使 工程师们考虑 时间对技术各方面的影响。 工 程 师 们 可 以 通 过 在 由 构 建 模 块 和 相邻空间组 成的应 用中运 用其专业 知 识、提高处 理 灵 活 性和缩 短 用时 较 长 的 前 期 步骤 来 加 速 开发 。与合 作 者 和 客 户 沟 通 ,优 化 应 用,可 以 缩 短 开发 时 间,利 用过去 的 开发 成 果 来 加 快 进 度。 透 明 的 开源 模 式 降 低了准 入 门 槛,无 需 许 可、准 入 或 专 利 费 用 。这 种 氛 围 吸引了诸多人 员 规 模 数十工 程 师 的 公 司(例如初创企业和创业者)以及成百 上千 的 其他 工 程 师 加 入 这个社 区 。说 到这一点,团体中的10 0多个成员( 超 过1 3%)从事RIS C-V 方面业务的员工 不到500名。小型公司相对较高的参与 率表明,RISC-V非常适合小型、中型和 大型公司。 开源ISA消除了公开应用成功的担忧, 让成员同心协力,能够全身心地投入, 尽 快 解 决 技 术 问 题 。社 区 成 员 越 成 功,社 区也 就 越 成 功 。团 体 伴 随 着 每 项 新应 用向 前发 展,吸 取 并分享 经 验 教训。此外,因为公司规模各不相同, 小 型 成 员 公 司 将 从 大 型 成 员 公 司 的 已有架构中受益。 差异化和灵活性 多 样 性 和 灵 活 选 择 是 快 速 发 展 行 业 的 重 要 支 柱 。为了实 现 这 些 支 柱 ,各 公司必须 制 定 灵 活、稳健 且能 够 适 时 兼容创新的产品策略。RISC-V 通 过开 源的方式 提 供了近乎无限的灵 活 性, 没有任 何 限 制 和 付费模 式 障 碍 。创 造 者通 过扩展的方法实现了这一点。 工程师们将ISA的最小构建模块集成 到或小或大的实现中。它独立于技术, 13 |

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - RISC-V(中文版)