25 |
员观察半导体行业的最新发展,并参
与到其专业领域的跨 公司工作 组中。
这 些与联 合 标 准 制 定 相 结 合 的 工作
流,是社区如何使整个行业成为技术
开发团队一部分的具体示例。
此外,与行业合作伙伴的密切合作还
提升了正面工作满意度、安全保障和
交流。这些因素营造出了基于技术成
熟度曲线的创业氛围。
业务案例和
投资回报率
尽管其 成员的热情 和愿景 显而易见,
但是要取得成功,这项计划必须遵循
商业 逻辑 。在 这一点 上,对于独 立公
司而言,开源绕开了常见的商业障碍:
通过量产实现可接受的投资回报。公
司不需要单打独斗地提升数量规模以
降低成本;社区将开发成本分摊到所
有成员。这种商业优势降 低了新成员
准入门槛,鼓励大量成员参与并降低
了个体投资额。
有了对新 会员很有吸引力的切入点,
随着越 来 越多的新 会员加入 这个 使
命当中,未 来 的 发 展 将 变 得 更 加 容
易。此 外,由于 新 进 展 的透 明 性,一
家公司解决了一个问题,成果为所有
社区成员共享,从而提高了速 度、效
率并加大了对空白前沿计划的投资。
应用与市场
RISC-V的一部分吸引力在于该技术不
限于 任 何行业或领域 。IS A 是 最小的
构建块,工程师可以在或小或大的系
统 上 实 现 。社 区 成 员已 将 R I S C- V 应
用于以下领域当中:
• 高性能计算 (HPC)
• PC
• 可穿戴设备
• 嵌入式设备
• 汽车
• 太空技术
这 些 应 用领 域 的 范 围 之 广说 明了开
源IS A 的潜在 应 用广度。消除了诸多
商业 障 碍之 后,未 来 的 应 用 仅 受 一
个 制 约:工 程 师 应 用 和 集 成 该 技 术
的 速度。
技术前景
RISC-V International社区的持 续
快 速扩张表明了该计 划能 达到的高
度 。Z e p h y r 等 其他 开 源 组 织 正 在
将 R I S C- V 引入 H P C 社 区 。R I S C- V
I n t e r n a t i o n a l 首 席 技 术 官 M a r k
H i m e l s t e i n 表 示,R I S C - V" 可 能
是 历史 上最 大的开源项目。"
尽管这 是 一项 艰巨的 任 务,但令人
信 服 的 商 业 案 例 和 高 投 资 回 报 率
背后 的 动 力 带 来 了社 区 指 数 级 扩
张 。R I S C- V,进 无 止 境 。