31 |
整 性 方 面 有 很 大 差 异 。制 造 商 通 常
会 优 先 考 虑 其 产 品 的 目 标 应 用 和 市
场 ,因 此 ,需 要 探 索 竞 争 产 品 ,以了
解 其 与 特 定 开 发 的 匹 配 程 度 。需 要
进 行 详 细 评 估 的 最 重 要 元 素 之一 是
RISC-V MCU外围设备的制造商驱动
程 序 的 可用 性 。由于 外 围 设 备 尚未 针
对RIS C-V进 行标 准化,所以制造商 提
供 了用 于 串 行 通 信 、计 时 器 、图 形 控
制 器 、加 密 加 速 器 和 网 络 接口的 驱 动
程 序 。这 些 驱 动 程 序 提 供 了A P I 用 于
控 制 任 何嵌 入 式 应 用程 序的关 键,因
此 它 们 越 完 整、越 易 于 使 用,开发 效
率就 越高。
当前市场上的RISC-V 软件开发 还可使
用其他几种IDE、RTOS、编译器、调试
器和库, 它们各有自身的主要特性和
功 能 。哪 种工 具 最 适 合 您 的 开发需 要
取决于您的项目。大多数IDE具有跨平
台功能(Windows、macOS、Linux),
并支 持32位和6 4位内核,同时有望 减
小代码大小,提高调试效率。有些工具
甚 至 可以 免 费 用于 教 育 或 评 估,不 受
任何限制。
结论
R I S C - V 体 系 架 构 可 能 是 嵌 入 式 计 算
领 域 游 戏 规 则 的 改 变 者。它的 免 费 许
可、开 源 开发 环境 以 及 互 动 并 不 断成
长 的开发 社区有潜力实现 标 准化嵌 入
式 计算平台的 快 速 发 展 和 扩张 。这 是
一 个 随着时间的 推移可以让 开发 人 员
自由 完 善 和 增 强 的 开 源 平台,有 助 于
加 速 打 造 具 有 更 多 功 能 的 嵌 入 式 系
统 和 物 联 网 应 用,实现 更 加 美 好 的互
联世界。RIS C-V 及 其 开发 生 态系 统在
嵌 入 式系统设 计 领域占据主导地位似
乎只 是时间问题 。