Methods 电子书

RISC-V(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538433

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 37

图1: 现代工厂使用智能传送带来确保产品在工作站之间平稳过渡(来源:Shutterstock.com/d1sk) 用 修 补程 序。安 全 性 对于 这 些 更 新 来 说 至 关 重 要,既 是 为了防 御 来自恶 意 软 件 和 病 毒 的 恶 意 攻击,也 是 为了在 敏 感的制造 数 据从网关移动到云时 对 其 进 行 保 护。当需 要 添 加 工作 站 或 更 改流程 /协议时,网关必须 灵活并且易 于重 新 配 置, 毕 竟 评 估 和重 新 配 置 制 造 流 程以 提 高 效 率,减 少功 耗 和 浪 费,并将库 存 管 理 费 用保 持 在 最 低 水 平,一直 以 来 都 是 一 大 难 题 。无 论 是 实时 操作系统 (RTOS) 还 是Linux 这 样的完 整 操 作系 统,操 作系 统 还 必须 具有自适 应性,容 易修 改 / 升 级 。对于 面向 大 数 据 的 A I 功 能 而 言,确 保 送 向 云端 的高 效 数 据流 至 关 重 要,这需 要 IIoT网关内部 和周围 传感 器 和数 据 聚 合器 提 供的连 续 数 据 。 更高的效率、 灵活 性和安全 性 R IS C- V 等 精 简IS A可以 满 足 II oT 网 关 应 用 的 关 键 要 求 ,同 时 提 高 整 体 效 率,并 提 供 适 应 制 造 环境不 断 变 化 情 况 所必需的灵活 性。 效率 R I S C- V I S A 的 基 本优 点 之一 就 是 其 处 理 效 率 。简 单 的 C P U 操 作 无 需 特 殊 的 处 理 器 寄 存 器 即 可 直 接 使 用 内 存,从 而 提 高 了速 度 并减 少了所 需 的 内 存占用 。利 用 缓 存 子 系 统,频 繁 使 用 的 位 置 会自动 可用,并且访 问 时 间 更 短,从而 带 来了快 速专门 寄 存 器 访 问 的 优 势,无 需 进 行 复 杂、低 效 的 编 程 。网关 通 过 较 低的功 耗 和较小 的 代 码 空 间 而 受 益 于 这 种 优 势 。而 且,网 关 是高度 数 据 传 输 密 集 型的,因为数 据 包 通常仅仅 是被 传 输 、分 解或 缝 合 在 一 起 。从一 种 协 议 更 改 为另一 种 协 议 所 需 的 处 理 很 少,这 样 就 使 高 效 的 内 存 搬 运 成 为关 键 优 势。更 高 效 的处 理 还 有助于实现面向 A I的网关功能, 以识 别 异常 事件,并 在 潜 在 问 题 变 成 真正问题 之前对其进 行 预测 。 灵活 性和协议 支持 网 关 在 协 议、操 作 系 统 、物 理 连 接 和 模 块化 结构方面需要灵活。RISC-V 开 源 架 构 让 支 持 各 种 协 议 和 适 应 不 断 变 化 的需求 变 得 容 易。通 过访问 外 围 | 34

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - RISC-V(中文版)