Methods 电子书

量子计算的未来(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538435

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 43

33 | 量子挑战: 量子计算中的关键技术和伦理问题 作者:Sylvie Barak,贸泽电子专稿 虽然量子计算仍处于萌芽阶段,但它解 决棘手问题的可能性仍然令人为之振 奋。随着技术的进步,实现量子计算的 潜力变得越来越现实。量子计算有可能 以令人惊叹的方式彻底改变金融、银 行、医疗保健、供应链物流和环境等。 与任何新兴技术一样,重要的是要 意识到技术和伦理方面的挑战,在 尽量兼顾理解和公平的基础上向前 迈进。量子计算将如何改变世界意 义重大,这意味着我们现在就需要 创建结构和可执行的指导方针。 在本文中,我们将讨论量子计算面临 的技术和伦理挑战;当我们步入这个 激动人心、史无前例的未来时,我们 需要考虑什么,以及需要考虑谁? 从伦理角度理解量子计算 量子计算机利用量子物理学原理,其 功能远比传统计算机或超级计算机强 大。在经典计算中,二进制代码有两种 可能的状态:0和1。量子计算机的基本 信息单位是量子比特,它与二进制编码 中的比特相对应。在量子计算中,比特 可以同时为0和1,从而产生数量无限 且连续的可能状态。事实上,量子计算 机解决问题的途径是无限且连续的。 对比量子计算与道德哲学后,我 们发现伦理决策的复杂性和非二 元性与量子计算惊人地相似。 就像量子计算中的量子比特超越了0 或1的二元限制一样,道德选择往往 也摆脱了非对即错的二分法。在人类 错综复杂的经验中,伦理决策很少非 黑即白;它们存在灰色地带,反映了 量子态同时体现多种可能性的能力。 然后,还有量子纠缠,发生在两个或 更多的粒子以相互依赖的方式相互 作用时。即使相隔甚远,也会发生这 种情况,不管它们之间有什么障碍。 当两个系统纠缠在一起时,它们之间 存在着某种特殊的联系,可以通过各 种操作来增加或减少某些概率,从而 得到我们想要的答案。当然,这需要 一些伦理考量,因为量子计算机具 有选择许多不同路径的巨大能力。 随着量子计算机的发展得以解决医疗 保健、金融和物流领域的复杂问题,它 们将不可避免地遇到充满伦理和道德 影响的场景,例如有关患者治疗协议的 决定、医疗保健中的数据隐私,以及预 测性金融模型对经济和个人生计的影 响。诸如此类,量子计算的发展和应用 必须遵守道德原则,优先考虑个人和 社区的福祉,确保公平、透明和问责。 量子计算的巨大潜力必须与认 真对待其社会影响的方法相平 衡,确保这一革命性技术成为积 极变革和道德进步的工具。

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 量子计算的未来(中文版)