Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538435
| 10 量子计算的潜力 尽管量子计算机的技术细节令人着 迷,但它们在现实世界中的应用才 真正令人叫绝。量子计算机有望解 决目前我们无法企及的一些问题。 这些机器具有独特的叠加和纠缠能 力,从优化复杂的物流挑战到革命 性的科学研究,有望彻底改变我们 理解周围世界并与之互动的方式。 想象一下在最复杂的层面,也就是分 子尺度上模拟自然现象。有许多复杂 的分子,由于其复杂的量子行为,很难 用传统计算机对其进行精确模拟(例 如,在我们身体中起着关键作用的蛋白 质、DNA或酶)。使用量子计算来解开 光合复合体的秘密,能够为更节能的 转化过程提供深入的信息;通过量子 计算机运行药物化合物,可以更清楚 地了解各种相互作用,否则在将相互 作用视为更广泛的生物系统的一部分 时,这些相互作用很难模拟出来。所有 这些都将助益药物开发取得重大进展。 其他前景光明的应用包括人工智能 和机器学习 (ML) 领域,量子计算机 可以处理大量数据,识别以前难以捉 摸的模式并增强人工智能的能力。 在金融领域,量子计算机有助于优化 投资组合,以提供更好的市场评估。 在机器人技术领域,通过量子驱动的 精确控制,可以更加高效地在复杂 的地形和环境中导航。量子计算还 可能有助于气候建模和农业优化。 量子计算极大地促进了优化和建 模,随着我们继续增加量子比特 的数量,并更接近于实现容错,各 行业的潜在应用将有增无减。 量子霸权:一柄双刃剑 "量子霸权"是一个最近备受关注 的术语。如果量子计算机已经能够 快速完成某项任务,而传统计算机 需要极其漫长的时间(通常是数千 年甚至数百万年)才能取得同样的 结果,那就是实现了"量子霸权"。 但是,"量子霸权"是否有些用词不 当呢? 毕竟,我们的目标不是让量 子计算机使传统计算机变得无足轻 重,而是让它们相辅相成。量子计 算机是专用工具,而非通用机器。 想象一下这样一个世界:需要快速 准确决策的空中交通管制由量子系 统来管理。这样的系统将能够实时 处理大量数据,确保航空旅行的安 全和效率,但人们不会使用这样的 系统来预订航班! 传统计算机和量 子计算机的用途是完全不同的。 量子计算的兴起也带来了一些迫在眉 睫的挑战,尤其是在网络安全领域。 这种迫在眉睫的威胁凸显了我们需 要进入新的加密时代 能够抵挡量 子计算机强大力量的时代, 这也凸显 了监管措施的重要性,为的是确保以 负责任的方式发挥量子计算的威力。 随着我们越来越接近实现量子系统 的容错,我们必须谨慎行事,平衡巨 大的潜在利益与固有的风险。量子霸 权之旅不仅关乎计算能力;这种威 力的发挥既要明智又要合乎伦理。 什么是容错? 想象一下,您正沉浸在最喜欢的乐曲之 中,却不断地有静电干扰来捣乱。在量 子计算中,这种干扰被称为退相干。这 就像一个导致量子信息部分坍缩的小 故障,使得进一步的测量变得不可靠。 为了让量子计算机真正释放其潜力,容 错性不可或缺。容错意味着它们即使在 微小噪音或干扰情况下也可平稳运行。 量子阈值定理为我们提供了容错基 准。这个定理表明,如果量子计算机 可以处理大量的量子比特(超过1万 个),并将噪声水平降低到1%以下, 那么它就实现了可以接受的容错能 力,错误修复的速度快过了错误出 现的速度。但这绝非易事。这就好比 试图捕捉并修复现场音乐会中的每 一个瑕疵,需要大量的量子比特。 2023年12月,IBM在纽约举行的量子 峰会上公布其第一台拥有超过1000 个量子比特的量子计算机"秃鹰"。虽 然这是令人印象深刻的成果,但我们 离容错所需的数千个比特仍然相距 甚远。只有我们克服了这一挑战,量 子计算机的全部潜力才能释放出来。