智慧工厂的“智能+”时代:“机智”加“人智”的艺术
【技术干货】2024贸泽电子技术创新论坛
发布于2024-11-27
为什么全世界都在加速从“制造”迈向“智造”?工业3.0到工业4.0有哪些指数级的颠覆?工业5.0又将把制造带向哪里?
智能制造采用工业互联网技术,通过人、机、物的全面互联,可构建起全要素、全产业链、全价值链的新型工业生产制造和服务体系。
那么,作为智能制造的集中体现,一座智慧工厂是如何将物理世界和数字世界“缝合”起来的?
信息技术和先进的网络架构,建立起高度智能化的生产系统;实时网络连接以及人工智能算法等应用,实现数据的即时收集、分析和处理。构建一座高度自动化、智能化的工厂,涉及从应用层、执行层、网络层到感知层多个层面,包括工业物联网、低功耗AI控制器、天线、电感、连接器等多项技术及应用。
于此同时,“人智”和“机智”需要更智慧地融合,人与机器的协作是另一个重要层面。打开人与机器人之间的物理接口,让机器人更能够理解人类在工作中的意图以及思考,成为未来工业智能化发展的重要方向。
在这次的贸泽电子技术创新论坛厦门智慧工厂主题论坛,我们与ADI、Silicon Labs、TDK、KYOCERA AVX等众多行业知名的供应商,从产品策略及组合、技术应用以及行业趋势等多角度,分享智慧工厂升级中所使用的关键技术和解决方案,帮助大家深入了解智慧工厂的最新发展趋势,推动传统制造业迈向“智能+”时代。
以下是我们总结的技术干货。
Analog Devices - 边缘低功耗AI微处理器赋能智能工厂转型升级
将人工智能和机器学习引入智能工厂,生产力和效率将得到较大的提高。边缘AI技术采用高级分析来处理和分析从工厂内各种来源收集的大量数据,有助于做出数据驱动的决策、优化流程、预测维护需求和提高整体效率。在某些情况下,工厂甚至可以实现完全自主。ADI最新推出的MAX7800X系列就是这样一套可以部署在边缘端的典型产品。
ADI的边缘AI MA7800X系列包含两款产品,MAX78000和MAX78002。该系列产品是带有神经网络加速器的超低功耗AI微控制器,支持电池供电的嵌入式物联网设备在边缘通过快速、低功耗的AI推理来制定复杂决策。与传统的AI方案相比,快速、低功耗的决策实施可以使复杂的AI推理能耗降低到经典方案的百分之一以内,采用AI技术的电池供电系统可大幅延长其运行时间,有助于实现之前无法实现的新一代电池供电AI应用。
通过集成专用的神经网络加速器,MAX78000可以在本地以低功耗实时执行AI处理,使机器能够“看到”和“听到”复杂的形态。MAX78000还具有低功耗、低延迟、低成本、高集成度优势。在低功耗方面,MAX78000将硬件CNN加速器与超低功耗双核微控制器相结合,相较于经典MCU+DSP的方案,可将功耗降低99%以上。与运行在低功耗MCU上的纯软件解决方案相比,在配置并加载数据后,MAX78000运行AI推理的速度可比其快100倍,大幅提高了机器视觉、语音和面部识别等应用的效率,最大程度地在功耗、速度、成本三个方面达成平衡。
MAX78000和MAX78002都是基于Arm Cortex-M4F和RISC-V的低功耗处理器,搭载专用的卷积神经网络加速器执行AI推理。相比于MAX78000,MAX78002 是一款升级的AI微控制器,使神经网络能够在互联网边缘端以超低功耗运行,将高能效的AI处理与ADI超低功耗微控制器相结合。通过其CNN加速器,即使是电池供电的应用也可执行AI推理。器件支持16M的模型的权重,不仅可以应用于图像识别,而且可以进行复杂的视频分析。
ADI的AI MCU主要应用领域包括:视觉识别、听觉识别、时间序列处理等三方面。视觉识别主要包括物体侦测、面部识别、动植物识别;听觉识别主要包括语音身份验证、振动识别;时间序列处理主要包括生理信号监测、工业信号监测等。
除了AI专用MCU,ADI还具有广泛的通用MCU产品,包括:安全MCU、低功耗MCU以及低功耗蓝牙MCU。例如,MAX32660低功耗MCU可用于收集扫地机器人的传感器数据。由于其低功耗特性,可以延长扫地机器人的电池使用时间,减少充电频率,提升用户体验。同时,其高集成度可以减少扫地机器人内部的组件数量,从而简化设计,降低成本。
TDK - 适合工业以太网 (SPE)应用的TDK电感器
SPE通过单对导线实现以太网传输,打造紧凑且经济高效的双向通信的方案。可以实现直达现场层的一致IP通信。除数据传输外,单对以太网技术可同时通过PoDL功能为终端设备供电。这种新的互联技术满足统一网络架构的要求,是工业4.0和IIoT的基础。
针对IEEE 802.3cg标准的工业单对以太网(SPE)10BASE-T1L应用,TDK开发了一系列电感器,RCM70CGI-471共模扼流圈具有470µH的电感值,额定电压80 V, 额定电流700 mA,非常适合这类应用。对于需要电隔离PHY芯片和连接器的设计,可选用变压比为1:1的ICI70CGI系列隔离电感器,具有1.0mH和2.2mH的电感值可供选择,隔离电压为2250V DC。
借助PoDL技术,只需一对电线即可连接执行器和传感器,并同时传输数据和电力。但系统需使用特殊的差模扼流圈来抑制干扰,PID*系列元件具有不同尺寸版本,以涵盖符合IEEE 802.3cg 标准的所有6个功率等级(10-15),饱和电流范围:360mA至2100mA,可以根据不同功率和安全要求,选择不同的产品。
作为工业的数据链路,SPE 使用一对双绞线完成数据和电力的传输。可实现复杂工业物联网方案中的端到端 IP 通讯,以及供电传输,极大降低了系统的复杂性和成本。
KYOCERA AVX - 京瓷全系列电容等产品助力智慧工厂应用
KYOCERA AVX产品在智能表计和智能跟踪系统上的应用,面向广大的智能表计和跟踪系统厂商提供连接器和天线的整体方案。智能电表是一种电子装置,用于记录电能、天然气、水和区域供暖的消耗量。通过实时监测工厂内各种设备的用电情况,为工业企业提供了能源透明化的数据,为制定科学的能源管理策略提供了实时支持,智能表计可将信息和数据传送给供应商,用于客户计费、系统监控和能源管理。
进入AI时代,无线技术的广泛应用为各种创新带来了可能。随着无线连接应用的的增长,对于各种类型天线的需求也日趋旺盛。KYOCERA AVX天线设计用于智能表计,产品系列包括嵌入式、内部、外部和室外天线,可在全球范围内使用。KYOCERA AVX多种天线组合可帮助用户为其应用选择理想的产品,用于Wi-Fi、BLE、Zigbee、NB-IoT、LTE-M、LoRa、ISM、GNSS、V2X、UWB等不同的协议频段。它们使用的频段不同,有时同一技术在全球不同地区使用的频段也有差异,工程师根据终端具体应用进行正确选择。针对不同的无线技术和应用场景,KYOCERA AVX进行了很全面的产品布局,典型应用还包括物联网、汽车、智能家居、蜂窝、车队和资产跟踪等。
KYOCERA AVX连接器是另一个值得关注的产品,根据特定应用的要求,进行深度优化,形成具有差异化优势的产品。KYOCERA AVX连接器产品高性能的优势,很大程度上归功于其优异的触点技术。特别是其创新的一体化的互连解决方案,只需要一个连接器接头与导线直接连接,就能够实现更简单、更快速,也更可靠的电气连接。根据这样的机械结构,KYOCERA AVX推出了高性价比、操作使用便捷的线对板连接器产品,以及在可靠性方面表现更出色、在规模化的布线和端接方面更具效率和成本优势的IDC连接器(绝缘位移连接器),获得了广泛的市场认可。例如9176-700系列带帽IDC连接器具有用户友好、外形小巧的表面安装外形,带有集成端接/固定帽,用户可以简单地将导线插入触点中(无需剥离),然后将其向下按压,以提供与PCB的坚固可靠的气密连接。这种快速高效的工艺不需要任何工具或焊料,与焊料和压接工艺相比,这降低了复杂性和成本,并且由此产生的连接已经经过了不同程度的冲击、振动和温度循环测试。
KYOCERA AVX还具有丰富的电容、ESD防护、晶振产品方案,电容包括:聚合物钽电容、SMT铝电解电容、高容值MLCC电容。丰富的产品组合、不同的封装形式可以广泛应用于各类工业领域。
Silicon Labs - 用于工业自动化安全、低延迟、低功耗的无线连接解决方案
对工业应用来说,传统的有线方案限制了机器的灵活性,维护成本高昂,可能会出现线缆的退化和断裂,且不能与快速移动或旋转的运动控制解决方案一起使用。针对工业4.0需要能够在恶劣环境中应用的工业级无线通信。IO-Link Wireless是IO-Link标准的扩展,是高可靠性确定性无线通信标准,用于工厂自动化的控制和监控。IO-Link Wireless基于IO Link IEC 61139-9标准,提供工业可靠性、低延迟、可扩展性和确定性通信并与有线工厂自动化协议兼容。满足了工业4.0的要求,可以轻松实时访问设备,以进行驱动和数据收集。并得到了广泛的应用。
在构建IO-Link Wireless功能设备时,可以根据其应用限制从不同的系统架构中进行选择。三种最常见的方案包括:
-
SoC是最紧凑的实现方式,即使是更高层的IO-Link Wireless协议功能也在SoC上执行,从而形成单芯片方案。
-
无线协处理器要求更高的应用可以添加专用主机处理器,并使用无线SoC作为协处理器。
-
SoM为了最短的硬件开发时间,可以围绕完全集成和认证的IO-Link Wireless模块实施来构建。
Silicon Labs提供了全面的SoC方案,支持IO-Link Wireless未来应用的需求。SoC中提供的硬件和软件安全功能,安全引导、安全调试接口、加密通信和安全密钥存储,这些功能解决了安全痛点。AI/ML加速器支持W-Devices中的节能处理,实现边缘的更多本地计算,节省网络流量,并从后端卸载资源。
EFR32FG13、EFR32BG21和EFR32BG24因为其快速RF信道和无线电状态切换时间、出色的无线灵敏度和超低功耗模式为IO-Link Wireless提供了优质的选择。从面向未来的角度来看,Silicon Labs SoC通过了物联网行业最高级的PSA Level 3安全认证-其Secure Vault(安全设备标识、安全密钥管理与存储、防防篡改检测)缓解了安全漏洞。
IO-Link Wireless为新机器和现有设备的改造提供了经验证的解决方案,并满足监控用例的延迟和可靠性标准。它简化了安装,并支持市场上广泛可用的IO Link有线传感器。IO-Link Wireless是使机器和生产线自适应、更快、更灵活的不可或缺的组件。
结语:
智能机器人、传感技术、云计算、无线通信、预测性维护、智能控制和数据安全等技术,与人类智慧,在智慧工厂中集中体现。但这绝不是简单的叠加,而是需要更有智慧地融合协作,也是智能制造未来发展的新阶段。