从检测到跟随:FRDM-MCXN236实现高效人脸追踪云台
基于NXP FRDM-MCXN236 开发板,结合 OpenMV Cam 摄像头、伺服云台控制、TFT 显示屏和红外照明传感器,设计并实现了集 “人脸检测、实时跟踪、信息显示 ”于一体的嵌入式智能视觉系统。系统采用 FreeRTOS 实现多任务调度,具有结构清晰、响应快速、运行稳定等特点。OpenMV Cam 内置图像处理功能,可大大减轻 FRDM-MCXN236 主控的负担。
阅读全文
基于NXP FRDM-MCXN236 开发板,结合 OpenMV Cam 摄像头、伺服云台控制、TFT 显示屏和红外照明传感器,设计并实现了集 “人脸检测、实时跟踪、信息显示 ”于一体的嵌入式智能视觉系统。系统采用 FreeRTOS 实现多任务调度,具有结构清晰、响应快速、运行稳定等特点。OpenMV Cam 内置图像处理功能,可大大减轻 FRDM-MCXN236 主控的负担。
阅读全文
在本指南中,您将学习如何构建一个通过Amazon Alexa语音AI控制的智能卷帘系统,并将传感器数据集成至开源Home Assistant软件和Arduino Cloud,实现更加强大的自动化与实时监控功能。无论您是经验丰富的开发人员,还是刚刚入行的新手,此项目都将助您打造一个互联、智能的家居环境。
阅读全文
物联网智能恒温器是一种的先进设备,它将传统恒温器的功能与物联网的强大能力相结合。这些系统可以远程监控和调节供暖、通风和空调 (HVAC) 系统,提供有关室内环境和能源使用情况的实时数据, 对工业和住宅空间都有很大的好处。本文将探讨构建以智能恒温器为中心的概念验证所需的组件、软件和步骤,并重点介绍Renesas Electronics的几种解决方案。
阅读全文
本实践指南将介绍这样一个项目,它采用将Mikroe Hall Switch 3 Click连接到NXP FRDM-MCXW71开发板的方案,来配置NXP Semiconductors的FXLS8974CF加速度计和NXP NMH1000磁开关传感器,借助它们的低功耗运动唤醒和磁唤醒功能自主检测可疑活动,并通过低功耗蓝牙无线UART传输警报消息。
阅读全文
Raspberry Pi 5相较于上一代搭载了更强的处理器和硬件性能,为情感机器人的开发提供了前所未有的可能性。其支持多任务处理和实时计算,为语音交互和情感判断提供了坚实的基础。此外配合高性能的摄像头模块和传感器,机器人能够捕捉环境信息,真正做到 “知人知面” 。 本项目一款以Raspberry Pi 5为核心设计的情感机器人,具备语音识别、情绪分析、表情显示和运动控制等功能。
阅读全文
Nordic Thingy:91是一个低功耗多传感器原型开发工具,设计人员可以利用它构建c-IoT(蜂窝物联网)项目。Thingy:91与Thingy:52非常相似,但它通过nRF9160 SiP增加了蜂窝连接, 非常适合物流(用于资产跟踪)、计量和可穿戴设备等各种应用。
阅读全文
三天展会看下来,贸博士的总体感受是——嵌入式AI是今年绝对的主角。对比去年各家展商主打的是AI从云端带到边缘端,今年则聚焦于嵌入式AI已经对嵌入式硬件和系统产生了那些具体的改变和影响,以及未来还将有怎样的硬件创新,尤其是芯片层面的技术创新。
阅读全文
近年来,对数字工程、快速原型制作、小批量生产和DIY电子制作的需求推动了桌面式电路板加工机的重大创新。虽然电路板生产周期是桌面式加工机的主要优势,但在选择这种机器时还是要考虑许多其他因素。成本是一个重要因素,本文将重点介绍桌面级电路板制造与传统制造技术之间的一些差异,另外还将探讨市场上用于桌面级电路板制造的不同机器类别和数字工具。
阅读全文
蓝牙室内定位技术的核心在于使用低功耗蓝牙技术,该技术允许设备在节省电力的同时有效地交换数据。通过利用放置在室内空间的低功耗蓝牙信标,该技术使智能手机、平板电脑和其他兼容设备能够高度精确地确定其精确位置。本文将向读者介绍使用u-blox XPLR-AOA-2探索套件演示蓝牙室内定位功能的必要步骤,包括编程、设置和放置。
阅读全文
可编程逻辑控制器 (PLC) 是现代工业自动化的基石,为控制机器和流程提供一个强大而灵活的平台。简单来说,PLC是一种工业数字计算机,适用于控制装配线、机器人设备等制造过程,或任何需要高可靠性、容易编程且能进行故障诊断的活动。随着技术的不断发展,PLC已成为众多应用领域的重要组件,包括机器控制、楼宇自动化、预测性维护、数据记录、远程监控和安防等。
阅读全文
上市时间是产品开发中的一个重要考量因素。如果产品质量过硬并且实用性强,快速上市就有巨大的先发优势。对于看重快速上市的项目来说,快速原型设计是关键支撑因素,而快速原型设计的一个基本经验法则就是尽可能避免从头开始。Microchip的集成图形和触摸 (IGaT) 开发套件搭载一个ARM Cortex M4 SAM E51微控制器,非常适合用于开发需要触摸屏的产品。
阅读全文
预测性维护 (PdM) 通过使维护决策成为数据驱动的过程来改变这种状况,其关键是由机器学习 (ML) 算法驱动的嵌入式设备,这些算法可以感知、处理和传达任何给定系统的健康指标。从历史上看,开发基于ML的解决方案是一个繁琐的过程,但STMicroelectronics (ST) 正在通过创新的硬件和软件解决方案,解决系统工程师在开发预测性维护功能时面临的挑战。
阅读全文
运动手表在人们的日常生活中越来越常见, 除了监测我们的生命体征,这些设备还可以检测行走步数、跑步距离以及睡眠状态。在本文中,我们将带大家一起探讨运动手表的内部结构以及如何使用Maxim MAXREFDES103健康传感器平台。
阅读全文
在过去的几年中,Arduino得到了稳步发展,从只有学生和爱好者关注的小众平台变身为品类丰富的开发板产品组合。Arduino Pro系列针对的此类应用领域之一是农业市场。是一款功能强大的嵌入式控制系统,专门用于对农业应用中的各种设备进行远程监控和智能控制。
阅读全文
要让快速原型制造业务更加现代化,并不一定需要投入数万美元来进行改造。Arduino的Portenta H7 Lite Connected工业级嵌入式平台,可以让专门从事快速原型制造的小公司轻松升级其传统的数控铣床,从而实现运行状态远程监控以及互联网通信功能。
阅读全文
Python最近的成功很大程度上得益于它的简单性和不断发展迎接新挑战的能力,从台式机和Web应用到机器学习和数据科学应用,Python不断进军一个又一个新领域。最近市场上发布了一个好玩的编程语言组合ArduPy,这是一种非常灵活的方法,也是学习Python编程语言的不错途径,它在嵌入式开发环境中很有用。
阅读全文
可穿戴设备是实用的工具,为我们的日常生活提供了很多便利。本项目基于Maxim Integrated的Pegasus Rapid开发平台以及Maxim 700-MAXREFDES117#心率监测器参考设计,它集成了关键的外围设备,简化了开发流程。
阅读全文
Nordic Thingy 91是一款小型的开发工具,通过蜂窝网络向云端发送数据,为设计人员测试多传感器设备提供了一种快速简便的方法。
阅读全文
物联网应用的快速增长催生了越来越多的开发套件,为工程师提供了丰富的设计工具。设计工程师可以通过物联网开发套件中的新工具快速开发新的物联网系统。
阅读全文
创建了一个简单的LPWAN应用,从而将传统的信箱转变为智能信箱。借助Arduino MKR FOX 1200可以非常轻松地连接到Sigfox网络并将数据发送到云端。
阅读全文
载入更多...