UWB助力智能汽车技术释放无限潜力
从自动移动机器人 (AMR)、自动导引车 (AGV)、完全自动驾驶汽车,到具有高级驾驶员安全和安保功能的简单消费型车辆,这些新型汽车电子产品的运用,有望提高车辆通行效率、安全性和易用性。却会增加电子设备的复杂性,以及受到电子威胁和依赖无线服务的可能性,进而导致无法满足汽车应用的可靠性要求。这时,UWB作为一种既可靠、抗干扰能力强,又能提供极其精确的定位/位置跟踪功能的无线标准便应运而生。
阅读全文
从自动移动机器人 (AMR)、自动导引车 (AGV)、完全自动驾驶汽车,到具有高级驾驶员安全和安保功能的简单消费型车辆,这些新型汽车电子产品的运用,有望提高车辆通行效率、安全性和易用性。却会增加电子设备的复杂性,以及受到电子威胁和依赖无线服务的可能性,进而导致无法满足汽车应用的可靠性要求。这时,UWB作为一种既可靠、抗干扰能力强,又能提供极其精确的定位/位置跟踪功能的无线标准便应运而生。
阅读全文
随着时间的推移,游戏体验正变得越来越丰富、复杂和逼真。不过,即将问世的Wi-Fi 7又将带来新的技术飞跃,不仅有望改变网络游戏的格局,还有望彻底革新网络游戏本身。想象一下,未来的游戏世界将不再有延迟和连接中断,现实和虚拟之间将无缝衔接,超大规模多人游戏体验也将司空见惯。Wi-Fi 7将成为速度、延迟、容量和可靠性的强劲催化剂,开创网络连接的新时代,将网络游戏的边界推向新的高度。
阅读全文
本文将深入探讨蜂窝LPWA/LPWAN技术的多个方面、物联网网络连接技术的全球趋势,以及影响蜂窝物联网的其他因素。此外,本文还将讨论LTE CAT 1bis在蜂窝物联网应用中的价值,以及它为何可以在许多应用中成为窄带物联网 (NB-IoT) 和LTE-M的可行替代方案。
阅读全文
LoRaWAN是在具有广域、远距离、低速、低耗电量等特点的LPWA(Low Power Wide Area)无线通信中,利用不需要无线局许可证的非授权频段(Sub-GHz频带)的规格。Murata所生产小型、高品位非蜂窝LPWA(LoRaWAN)及蜂窝LPWA(LTE-M/NB-IoT)模块广泛应用于环境传感防火系统、智慧农业、生活基础设施等领域。
阅读全文
每隔几年,Wi-Fi联盟就会在其历史悠久的无线通信基础之上,发布新的Wi-Fi®标准/规范。2024年Wi-Fi联盟将进行同样的操作,计划发行新的IEEE 802.11标准,即802.11be极高吞吐量 (EHT),也称为Wi-Fi 7,它也将引入新的频谱,扩展带宽,并为Wi-Fi世界带来一些新功能。Wi-Fi 7的初始版本已于2021年3月发布,最终版本预计于2024年初发布。
阅读全文
全球各地的城市都深受空气污染之苦,贫困人口尤其容易受到影响。物联网的应用日益广泛,加上可用于测量NO2和CO的廉价无线传感器的出现,为解决这一日益严重的问题提供了机遇。而由LoRaWAN基础设施支持的无线空气质量传感器可提供快速、细粒度的数据,能够应对长期和突发的高颗粒物污染事件。
阅读全文
蓝牙技术联盟改变了无线通信行业。全新Bluetooth LE Audio格式的改进,带来了更新、更有效率的编解码器与诸多新功能,超越了经典蓝牙。本文探讨了Bluetooth LE Audio为何能颠覆全新的无限音频时代。蓝牙耳机市场将会在接下来五年大幅增长。到了2025年,这种环境预计每年会带来一亿五千万的出货量。对蓝牙扬声器需求将会逐渐上升,意味着Bluetooth LE Audio会持续存在。
阅读全文
如何真正实现产品落地,触达用户的痛点,是当下物联网厂商需要思考的问题。其中的关键依然在于,如何让这些创新的物联网技术和应用方案切实落地?“杀手级”物联网应用如何养成?带着这些问题,我们最新一期的“贸泽与你大咖说”重磅回归,携手Silicon Labs和TE Connectivity,以“物联网 连接智能世界”为主题,和大家一起探讨物联网相关的技术。
阅读全文
除了运用大量的传感器,物联网还是各种无线互连技术的竞技场,蜂窝、Wi-Fi、BLE、NB-IoT、LTE-M、LoRa、Zigbee、NFC,甚至卫星通信等众多无线技术在物联网中,均发挥着关键作用。
阅读全文
IEEE开发了802.11系列中指定的Wi-Fi标准,后缀为b、g、n、ac、ax和be。其中,Wi-Fi 7是最新一代Wi-Fi标准,对应的是即将发布的新标准IEEE 802.11be EHT(Extremely High Throughput,极高吞吐量)。该标准建立在Wi-Fi 6/6E标准的基础上,预计能够支持高达46Gbps的吞吐量,大约是Wi-Fi 6的3倍。
阅读全文
物联网通信技术分为短距离无线局域网和低功耗无线广域网 (LPWAN) 两大类,蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等属于短距离无线局域网,LPWAN主要用于远距离、低带宽、低功耗、大量连接需求的物联网应用场景,近几年在市场上风生水起的LoRa就是LPWAN中最具代表性的技术。
阅读全文
本白皮书将深入讨论天线的射频性能如何影响无线设备的功率效率,阐释我们在设备开发阶段对如何设计和选择天线的见解。 本文将首先讨论天线理论中最基本的一个公式——弗里斯传输公式,及其如何将天线的射频性能与接收信号强度和无线链路的范围联系起来。然后将介绍天线设计和选择的指导方针,接着阐释TE作为射频技术合作伙伴和天线产品供应商所提供的精简解决方案, 用以协助客户的工作。
阅读全文
随着物联网的快速发展,蓝牙的作用更是日益凸显,无处不在,已经成为智慧生活的标志。
阅读全文
网络连接是物联网的主要组成部分,针对长距离的通信有蜂窝通信和LPWAN,选择正确的解决方案,通常取决于其所在地区可以使用的服务,以及连接每个设备所需的费用。
阅读全文
ZigBee和Z-Wave是物联网中比较流行的无线方案,都适合用在智能家居、医疗保健等场景,但它们有着不同的规范和和细分应用。
阅读全文
智能卡、非接触式卡和基于手机的NFC在安全性方面具有明显的优势,几乎可以肯定减少盗窃行为的发生。
阅读全文