Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1540278
液冷技术就具有巨大潜力:一项研究 发现,与传统的空气冷却相比,完全采 用液冷技术可将设施能耗降低18.1%, 将数据中心总能耗降低10.2% 11 。 其中最具前景的方法是两相液冷技 术。该技术利用液体在气化过程中吸 收热量来冷却数据中心组件, 以极 低的能耗实现了高效管理高热负载。 美国能源部正在资助几个创 新冷却项目,包括: 12 • 英伟达的模块化数据中心设计 ,该设 计结合了直接芯片冷却、泵送两相冷 却和单相浸入式冷却技术 • 英特尔正在开发使用新型混合制冷 剂的两相冷却系统 要普及两相冷却技术,必须解决一 些问题。这种技术需要专门的放电 液,但部分候选制冷剂会引起环境 问题。 13 此外,实施这些系统可能需 要对现有基础设施进行重大改造。 硬件的进步也起到了辅助作用。行 业巨头英伟达公司最新推出的 Blackwell图形处理器 (GPU) 承诺将 性能提高30倍,能耗降低25倍。 14 最后,数据中心基础设施管理 (DCIM) 软件对优化运营至关重要。它可以实时 监控电力使用和环境状况,帮助操作员 快速识别和解决效率低下的问题。例 如,DCIM软件可以精确定位" 幽灵服 务器",这些服务器即使在没有负载的 情况下也在耗电。这类工具还能帮助规 划更高效的数据中心,预测服务器负载, 并简化冷热通道隔离等技术的使用。 解决方案3:需求响应计划、AI和自动 化技术助力电力优化 除了提高能效,数据中心也在积极地利 用AI和需求响应计划来管理能源消耗。 需求响应计划是一种基于政策的方 法,旨在确保能源供应的可靠性。这 些计划通过调整用电时间和地点来 平衡电力需求 尤其是在用电高峰 期 并确保电网稳定性。例如,利 用碳感知模型的数据中心可以将工作 负载转移到碳强度较低的地区。需 求响应计划可将低排放能源的能源 成本降低高达34%。例如,谷歌目前 其电力消耗中64%来自无碳能源。 15 当然,AI已广泛应用于电力优化。基 于AI的温度调节是应对数据中心能 耗挑战的一种解决方案。这些系统 使用AI、传感器和算法来实时监控 温度并调整制冷。AI旨在根据设备 使用情况、天气条件等因素预测温 度波动。此方法通过避免过度制冷 节省能源,并减少制冷设备磨损。 环境问题与可持续AI实践 尽管增加数据中心的能源供应 对AI的未来至关重要,但这不可 避免地会对环境产生影响。 AI的能源消耗已广受关注。制造先进 GPU、开垦荒地建造数据中心、为AI模 型训练和推理提供动力,以及发电所 消耗的自然资源和产生的排放物,都会 对环境造成影响。这些影响尚未考虑 排放物对当地社区造成的社会影响。 这些环境问题为发展可持续 AI实践铺平了道路,包括: • 碳 抵消计划:允许企业从减少、防止 或隔离碳排放的项目中购买碳信用 额度的专项计划 • 环保型AI模型设计:精简高效的模 型,只需较少的计算能力即可完成训 练和部署 • 高 能效硬件开发:开发定制硬件、节 能服务器机架以及英伟达Blackwell 系列等AI优化GPU 尽管这些进展意义重大,但若 缺乏正确的政策、法规和行业 标准来引导和塑造可持续AI实 践,它们的意义就微乎其微了。 AI虽然还处于早期发展阶段,但各 级立法者和全球政府都在讨论这个 问题。新加坡宣布了一项数据中心 可持续发展标准,欧盟委员会则通 过了一项数据中心可持续发展评级 计划。 16 与此同时,美国政府正在探 索如何管理国家AI能耗的影响。 17 美国、欧洲和其他地区还推出了多项政 府计划和税收优惠,旨在激励可再生能 源开发、碳排放抵消及能源效率投资。 平衡电源供应与技术进步:AI驱 动的数据中心未来 数据中心对电力的需求随着AI 的发展而不断增加,凸显了对创 新型电力采购和管理解决方案的 需求。目前的电网状况无法满足 AI对电力需求的指数级增长。 要实现这一目标,数据中心需要 结合可再生能源生产、先进冷却 技术和复杂的电力优化方案。这 些方向均需大量投资和工程技术 突破,且成功与否尚不确定。 AI的未来需要联邦、州和地方政府、科 技公司及公用事业公司的通力合作, 以确保未来能源供应的可持续性。 19 |