Skip to main content

找不到所需的元器件怎么办?几招帮你解决问题!

(图源: Maks_Lab/Stock.adobe.com)

有时候,BOM表中的一个关键元器件正好买不到,这通常是由于供应链短缺或产品停产造成的。在采购替代元器件之前,必须了解您是需要备选品、等效品还是直接替代品。

  • 备选元器件可能没有跟缺失的元器件完全相同的规格、尺寸、符号或功能,但它们经过配置,足够执行所需的设计功能。
  • 等效元器件与缺失的元器件具有相同(或接近相同)的电气规格。它的制造商零件号 (MPN) 可能不同于缺失的元器件,并采用不同的封装。并非所有元器件都有等效元器件。
  • 直接替代元器件是指与缺失的元器件具有相同符号、PCB尺寸和引脚的元器件。直接替代元器件通常是多家制造商提供的、几乎完全相同的元器件。比较专业的元器件可能没有直接替代品,需要重新设计。

采购替代元器件

采购涉及到策略、流程和一致性。首先要与代理商建立良好的关系。然后与代理商的技术支持人员合作,确定外形尺寸和功能都可以精确匹配的元器件。接下来使用代理商的参数搜索功能来选择规格,查看有没有所需的替代元器件。

例如,贸泽的服务和工具页面为设计、工程、报价和采购提供了宝贵的辅助资源。它提供高效、省时的解决方案,包括FORTE智能BOM工具、订单自动化资源和内容丰富的ECAD设计库。贸泽的帮助中心是为客户提供方便支持的一站式目的地。带搜索功能的帮助中心可为客户提供查找特定元器件请求报价所需的信息。

除了利用代理商的资源外,还可以通过以下步骤查找合适的替代元器件:

  • 首先在同一制造商的同一元器件系列中搜索替代元器件。
  • 然后使用电子元器件搜索引擎,按制造商名称、MPN、产品线名称、元器件类型和规格查找元器件。
  • 首先查找直接替代品。如果不存在,则搜索缺失元器件的其他版本,或者根据电气额定值和元器件类型进行搜索来查找等效元器件。接下来根据元器件类型进行常规搜索,以查找备选产品。
  • 搜索第三方元器件数据库,查看来自数千家供应商的数百万个元器件。这些数据库通常提供过时预测、库存数据和合规性数据,包括关于受限材料和冲突材料的通知。
  • 确保替代元器件在近期和长期都方便获取。
  • 把工程师测试替代元器件所需的时间也要考虑在内这是一个必要步骤。

如果找不到合适的替代元器件,工程团队可能不得不考虑重新设计,拿掉造成延误的元器件,用更常见的材料或元器件代替。

检查各项要求 

如果让你负责查找替代元器件,那么你需要做什么呢? 首先,与设计工程师直接联系,保证所有确定下来的元器件都能满足设计需求。然后回答以下问题:

  • 原来的元器件有过时的风险吗?
  • 它被推荐用于你的设计吗?
  • 替代元器件需要在后面的两三年内容易找到吗?
  • 这对整个项目来说会是一笔较大的成本吗?
  • 元器件来源是否经过授权?
  • 交付周期多长?
  • 替代元器件能完全解决问题吗?

在选择替代元器件时,请注意法律或法规方面的考虑因素。检查元器件是否符合规定的质量认证或政府法规要求,并考虑任何针对特定国家的限制。

采购人员和设计人员之间的沟通至关重要。一旦确定了可能的替代品,就要收集关于每个替代选项尽可能多的信息,包括可获取性、价格差异、生命周期、相关认证以及它们的供应商。向工程团队提供这些替代元器件的信息,并确认这些元器件在应用中是否有效。

评估风险

采购关键元器件存在风险,因此必须进行尽职调查,尤其是在与新供应商合作时。过去的元器件短缺导致市场上出现了越来越多的不良商家。一些骗子会伪装成库存可立即发货的信誉良好元器件供应商。

这些骗子现在可以使用搜索引擎优化功能在流行的电子商务平台上创建帐户,并号称可以提供稀缺元器件。一旦拿到付款,他们就会交付假冒或有缺陷的元器件,给客户带来灾难性后果。此外,一些线上市场无法验证元器件的合法性,也使买家容易买到假货。为了避免买到假冒伪劣产品和其他有害元器件,务必要保证只从授权商家购买。

元器件过时风险也需要花时间控制。所有电子元件都有使用寿命,制造商通过库存编目来更新使用寿命。通过主动预测过时日期,可以避免稀有元器件短缺和价格飙升的风险。

如果元器件没有经过严格的审查,电路板确实存在故障的可能性。风险还包括成本增加,尤其是在必须快速交付的情况下。当然,也存在找不到所需替代品的潜在风险。

预防先行

有时,由于出现了无法控制的情况,你可能需要快速找到替代元器件;但避免出现这些情况才是最好的做法。例如,准确的预测将有助于确定元器件何时上市和停产,以及制造商是否提供修订版本。请时刻关注新材料的开发进度, 了解替代元器件的市场趋势和发展情况,并向整个团队分享你的发现。