Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 51

| 14 • 新的蜂窝架构和天线设计。为了支持更多的连接设备、 不间断通信以及高频段短距离传输, 5G需要比 4G LTE 网络更密集的蜂窝架构。典型的部署可能包括适合宽 阔室外覆盖的低频宏蜂窝、用于室内和室外的中频小 型蜂窝,以及主要用于室内采用毫米波频率的微蜂窝 (房间规模)。使用大规模MIMO (mMIMO)天线阵列的波 束成形技术将提供不间断覆盖,传输效率也要比采用 早期MIMO变体的4G LTE高得多。 5G天线设计还将提 供更多的天线信号处理能力,以管理蜂窝之间的移动 设备信号切换。 5G核心以虚拟化方式 实现4G演进分组核心网络架构 为 了 满 足 5G 性 能 规 范,尤 其 是 在 涉 及 用 例 灵 活 性 、可 扩 展 性 和 可 靠 性 等 方 面, 5G 核 心 网 络 完 全 进 行 重 新 设 计, 彻底取代了4G演进分组核心(EPC) 。和依赖于实体网元的 4G EPC不同, 5G核心是云原生虚拟化架构,使用多接入边 缘计算将网络功能作为服务交付至网络边缘。 5G核心架构 的关键特性和功能包括: • 分离控制面和用户面功能。通过对以前由EPC服务和 分组网关执行的功能进行分离和重新分配,使数据包 处理功能可以重新分配到网络边缘,得到更好的流量 管理和可扩展性。 • 重新设计会话管理功能。移动性管理和会话管理由不 同的网元执行,并且添加了新的身份识别和验证功能。 所有这些都改进了会话管理功能,可以在多种操作场 景中实现不间断服务,例如,小型蜂窝网络中或高速运 行的用户设备。在包含密集IoT阵列和多种数据格式用 户设备的复杂环境中,会话管理增强功能还能创建可 靠的服务流。 • 网络切片。这项技术使5G可以提供网络"切片",以针 对特定用例、客户或行业提供专用服务。用户设备可以 同时访问多个网络切片。网络切片跨不同网络域和技 术保留所有必要功能和质量,以针对各个用例高效地 分配可用资源。 5G可 实 现 的 新 应 用 和 商 业 案 例 5G标准可支持各种针对用例性能和功耗进行优化的高可 靠同步通信。这一标准为众多全新的智能服务和合作关系 打开了大门,而这是以往单体式4G网络所无法实现的。 可能用例:5G时代下人们的生活 为描绘 5G时代可能发生的一些事情,可以设想一个简单的 例子:一位建筑师在某天上午乘自动驾驶汽车 (AV)去上班 的路上,参加了一个电话会议,因为这是西班牙客户和新 加坡供应商都有空的唯一时间。 无缝通信 这位建筑师可以在开会时,设置为让自动驾驶汽车自主导 航至办公室。这是由于自动驾驶汽车采用了针对低延迟通 信的5G车联网(V2X)通信平台。自动驾驶汽车的通信平台采 用云技术与其他车辆和交通控制基础设施进行交互,并使 用传感器输入数据进行实时路况感知和导航更新。 在自动驾驶汽车行驶时,建筑师可以查看她的项目计划, 戴上耳机参加使用 5G宽带全双工连接的虚拟三维 (3D)电话 会议。会议期间,自动驾驶汽车驶进了一条隧道。但由于隧 道内布有小型蜂窝mMIMO天线,这些天线会确保车辆在地 下行驶时仍能正常通信,不会导致会议及车辆控制系统中 断 。自动驾驶汽车进入隧道后不久,会根据计算出的到达 时间触发信号,开启建筑师办公室中的咖啡机。 任务完成 在所有这些发生的同时,会议仍按计划进行 。自动驾驶汽 车在到达目的地后,找到可用的停车位、自行停车、接通充 电设备并验证支付帐户信息 。之后,建筑师走进她的办公 室,倒上一杯热咖啡,并根据新加坡供应商提供的信息更 新她的项目计划。 这个例子显示了 5G技术无处不在的实时命令、控制和通信 功能将如何重塑过程控制和工作流的运作方式, 它还将开 启全新模式的大门。但是,要完全实现这种生活方式,还有 大量的工程工作有待完成。 [ 转 下 页 ]

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)