Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 51

对于边缘的这些传感器网络, LPWAN 连接是更合适的选项。 个域网(PAN)和局域网(LAN) 对 于 家 庭 和 企 业 中 的 本 地 连 接 , Wi-Fi 和蓝牙 ® 技术(基于IEEE 802.11 标 准 ) 以 及 低 功 耗 蓝 牙 是 常 见 选 择 。基 于 8 0 2 . 1 5 . 4 的 技 术 ( 包 括 Zigbee ® 、ISA100.11a、6LoWPAN、 WirelessHART ® 和Z-Wave ® )支持资产 和资源跟踪等企业物联网应用。 与电缆和光纤宽带解决方案相似, 5G 固 定 宽 带 和 蜂 窝 网 络 应 成 为Wi-Fi 和 蓝牙的补充 。 3GPP Release 16将包 括5G新无线电(NR)非授权标准,这将 支持现有5GHz 和6GHz( "新")非授权 频段。 5G非授权频谱很有希望的用例 之一将是企业、大型体育场和购物中 心的"类 Wi-Fi"专用网络。 卫星 在互联生态系统中,虽然卫星技术提 供了高带宽和可靠性,但价格昂贵。因 此,卫星仅服务于特定用例。卫星可发 挥作用的应用场景包括飞机、货队和 船队在海洋、偏远地区、服务匮乏地区 以及移动网络可能发生故障的灾区使 用全球定位系统(GPS)进行追踪的机 载连接。 在因经济和其他位置限制而无法采用 蜂窝连接的地方,卫星连接可通过扩 展5G网络的覆盖范围来增强5G无线 网络,提供泛在连接。 蜂窝网络:4G-LTE 4G-LTE 于2009 年 开 始 推 出,在5G 时 代之前,它是最先进的蜂窝网络技术, 峰值速率最高达1Gbps,延迟时间为 30ms 至70ms(毫 秒)。5G 无 线 凭 借 其 10Gbps 的 数 据 传 输 速 率 和 不 到1ms 的延迟,即将使蜂窝网络发展成为超 快速、响应灵敏且节能的连接源。 4G 网 络 的 部 署 仍 在 全 球 范 围 内 进 行 着。5G网络的普及以及5G芯片组和设 备以商业规模进入市场还需要一段时 间 。即 使 在5G 推 出 之 后,无 需 超 高 吞 吐量和超低延迟的应用仍可继续使用 4G。5G NR标准旨在与4G核心网络重 叠并共存。因此,至少从技术设计的角 度来看,基于4G和5G无线的蜂窝服务 已经具备内在兼容性。 结 语 在带来大胆承诺的同时, 5G技术也为 在现实世界实现其宏大的性能目标提 出了前所未有的挑战 。要在未来采用 和创建5G应用及电子产品,随时了解 5G的测试和开发进度至关重要。 5G社 区还需要以创新的思维来克服技术挑 战,并评估5G无线网络在快速发展的 互联生态系统中的适用性。 21 |

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)