Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 51

包括功率放大器 (PA) 、移相器、开关、 集 成 模 块 和 其 他 高 性 能 射 频 解 决 方 案 。与 5 G 相 关 的 新 发 布 产 品 包 括 带 有集成SPDT开关的Qorvo QPC1000 29–31GHz移相器、 Qorvo QPF4001 GaN MMIC (单片微波集成电路) 前端 模 组 和 针 对28GHz 相 控 阵5G基 站 和 终端的多功能设备模块。 Skyworks Solutions (Skyworks)正在 推动无线网络革命 。作为无线前端解 决方案的主要提供者, Skyworks是互 联互通领域的专家 。该公司通过提升 自身技术领先地位和扩大产品覆盖面 来支持世界上众多最先进通信平台的 功能,从而推动5G演进 。 Skyworks是 业 界 最 有 影 响 力 的 标 准 化 组 织 (包 括 欧洲电信标准协会 (ETSI) 和3GPP) 的 成员和关键贡献者,这些组织参与了 对 新 兴5G 应 用 至 关 重 要 的 规 范 的 制 定。Skyworks主要专注于蜂窝5G手持 设备和必要的5G基础设施。该公司的 5G相关产品包括Skyworks Solutions PIN Diode Limiters,这一系列产品在 无线或其他射频系统中用作无源接收 器的保护器。 Silicon Labs (SiLabs)是提供芯片、软 件和解决方案的领先供应商,致力于 打造智能化和连接程度更高的世界 。 在5G 方面, SiLabs主要关注MCU、无 线、传感器、计时和隔离产品与解决方 案。 STMicroelectronics (ST)提供电源管 理解决方案;种类繁多的微控制器、传 感器以及连接和安全解决方案;以及 接 口 和 收 发 器 、保 护 设 备 、 RF 前 端 和 模拟元器件。拥有碳化硅 (SiC) 技术坚 实 基 础 的ST 还 在 推 动 R F 硅 上 氮 化 镓 (GaN-on-Silicon) 的发展,以实现未来 高性能5G网络。 TE Connectivity提供的连接与传感器 解 决 方 案 对 于 当 今 日 益 紧 密 连 接 的 世界至关重要 。 TE Connectivity 相信 每 个 连 接 都 很 重 要 。为 了 支 持 5G 进 程,TE Connectivity专注于必需的连接 器、继电器、无源元件、传感器、端子和 接头以及线缆。 Te x a s I n s t r u m e n t s ( T I ) 是 模 拟 和 数 字 嵌 入 式 应 用 及 处 理 半 导 体 解 决 方 案 领 域 的 一 家 领 先 企 业 。 Texas Instruments 通 过 放 大 器 、时 钟 和 计 时 、数 据 转 换 器 、接 口 、隔 离 、 MCU 、 电 源 管 理 、 RF 、传 感 器 和 无 线 连 接 产 品 为 5G 提 供 支 持 。该 公 司 当 前 支 持 5G的部分产品包括Texas Instruments LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 功率级以及电源管理产品LM5045 和 LM5036开关控制器。 结 论 5G整个世界未来的连接一定比过去更加紧密。 第五代 (5G) 无线技术将确保未来的移动网络可以把我们所有人关联在一起。 超高速通信是创新的5G技术带来的革命性飞跃,而致力于为我们的未来开发先 进技术和产品的电子元器件制造商正在将其变为现实。 当他们的工程师团队回顾以前的技术局限性时,我相信他们可以将这些点滴串 联起来,这样我们就无需重新回顾。做好准备,我们将迈向超级连通的未来。 9 |

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)