Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432
高 隔 离 和 低 插 入 损 耗,而ADL5920 射 频检测器提供正向和反向功率以及回 波损耗的测量。 Intel始终致力于让美妙绝伦的未来体 验 成 为 现 实 。如 果 一 项 技 术 具 有 智 能 性 和 互 连 性,那 么 Intel 所 关 注 的 就 是 不断增长的互连世界中对这项技术的 未来需求—从网络到云,再到设备。这 家公司正在投资兑现自己"永远在线" 的5G连接承诺。 Intel ® 还提供现场可编 程门阵列 (FPGA)、片上系统 (SoC)、复 杂可编程逻辑器件 (CPLD) 和补充技术 ( 如 电 源 解 决 方 案 ),为 世 界 各 地 的 客 户 提 供 高 价 值 解 决 方 案 。 Intel 通 过 软 件 定 义 网 络 (SDN)和 网 络 功 能 虚 拟 化 (NFV)为专用网络带来了转变,使其在 敏 捷 性 、灵 活 性 和 可 扩 展 性 方 面 得 到 提升,从而成为了5G标准创建领域公 认 的 领 导 者,为 5G 扩 展 搭 建 了 舞 台 。 现 在,该 公 司 正 在 与 各 种 生 态 系 统 和 垂直行业合作伙伴合作,进行5G标准 和 解 决 方 案 的 定 义 、原 型 开 发 、测 试 和 交 付 。从 互 联 汽 车 到 A R / V R 、智 能 家居、工业应用和城市, Intel为实现下 一代无线产品和服务提供了无可匹敌 的规模、创新以及专业知识。 Micron Technology (Micron)是创新内 存和存储解决方案的行业领导者 。 该 公 司 广 泛 的 高 性 能 内 存 和存储技术组合包括动 态 随 机 存 取 存 储 器 ( D R A M ) 、与 非 ( N A N D ) 、或 非 ( N O R ) 闪 存 和 3 D X P o i n t ™ 内存,正在改 变 世 界 利 用 信 息 以 丰 富 人 们 生 活 的 方式。 Micron 的 内 存 和 存 储 解 决 方 案 大 力 推 动 云 端 、数 据 中 心 、 网络和移动接入等 主 要 细 分 市 场 的 发 展 创 新,其 中 包 括 人 工 智 能 (AI) 、机器学习和自动驾驶车 辆等 。 Micron的3D与非门(3D-NAND- gate) 技术有望成为数据中心的一项资 产 。预 计 该 技 术 将 为 数 据 存 储 密 度 的 增 加 提 供 必 要 支 持,从 而 使 数 据 中 心 能 够 提 高 吞 吐 量 并 降 低 成 本 。更 快 的 访问速度还可以更轻松地实现5G的低 延迟和高速度。 NXP Semiconductors为更加智能的世 界 提 供 安 全 连 接 与 基 础 架 构 产 品,推 动 解 决 方 案 的 发 展 以 使 生 活 更 轻 松 、 更美好、更安全。作为嵌入式应用安全 连接解决方案的世界知名企业, NXP正 在 推 动 安 全 互 联 车 辆 、端 到 端 安 全 和 隐私以及智能连接解决方案市场的创 新 。该 公 司 是 蜂 窝 技 术 芯 片 组 的 领 先 提 供 商,并 且 是 该 项 技 术 在 诸 多 领 域 的 创 建 者 。该 公 司 很 快 将 开 发 并 提 供 种 类 丰 富 的 数 字 网 络 处 理 器 、安 全 接 口和系统管理产品、高性能RF (HPRF) 功率放大器以及智能天线解决方案。 Qorvo现 可 提 供 下 一 代 射 频 智 能 元 器 件和解决方案,将人、场所和事物以更 快 速 度 、跨 更 远 距 离 、通 过 更 加 可 靠 的 方 式 连 接 在 一 起 。 Qorvo 始 终 关 注 您 的 需 求 — 致 力 于 打 造 更 加 美 好 的 互 联 世 界 。 Qorvo 通 过 各 种 射 频 连 接 解 决 方 案 推 动 5G 部 署,为 不 断 增 长 的 移 动 数 据 提 供 支 持 。其 用 于 无 线 基 础 设施和移动设备的强大射频产品组合 [ 转 下 页 ] | 8