Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 51

针 对 不 同 用 例 的 天 线 设 计 5G部署将需要许多适用于室内和室外的天线封装,以小蜂窝宏 覆盖的方式组网,同时还需要许多不同类型的终端设备。下 面列出了基于几种常见部署情形的5G天线设计考量。 基站 当 今 大 多 数 手 机 信 号 塔 的 网 络 资 源 都 非 常 拥 挤。构建集成高低频的紧凑型5G天线是最具 成本效益的解决方案。另外,要将天线放置 在 灯 杆 和 建 筑 物 拐 角 处 以 实 现 小 型 蜂 窝 覆盖,也需要紧凑的设计 。多家电信运营 商已开始部署小型4G 蜂窝,以解决带宽 和延迟问题。早期5G部署将包括在现有 4G LTE天线旁边放置5G天线,或者将现 有天线单元更换为可同时用作4G LTE天 线和低频5G天线的单元。 最终,不同的频率范围将用于不同的实施 方案。例如, 3GHz至5GHz频率范围将适用 于700MHz宏蜂窝和小型蜂窝实施方案中的 某些室外覆盖范围;高带宽的室内和室外应用 可能会采用使用分布式天线系统的微蜂窝架构。 随着这种更高频率的5G推出,具有许多天线单元的 mMIMO阵列将有助于减少网络拥塞并增加基站容量。 用户和终端设备 数据、通信要求、工作频率和设备设计将决定不同5G 应用中的天线设 计。5G连接的传感器和控制设备有许多用途,尤其是在制造、基础设 施监视和控制、农业和固定无线互联网接入中,用以替代电缆连接。 针对低数据传输速率和低延迟优化的传感器和控制器需要在特定 频率下运行。固定无线互联网接入可能会结合使用6GHz以下频率 和毫米波频率,用于控制平面信号和毫米波波长,为最终用户设备 提供高吞吐量和低延迟。自动驾驶汽车等其他应用将提出涉及车 联万物(V2X)通信的更复杂要求,包括低延迟控制功能和高带宽 要求。车辆提供了将天线阵列嵌入到车体的灵活性。 43 |

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)