Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 51

能效 4G 主 要 是 一 种 移 动 解 决 方 案,而 5G ( 除 了 增 强 移 动 性 之 外) 还 可 以 满 足 固 定 无 线 和 工 业 物 联 网 应 用 的 需 求,这 些 应 用 中 的 设 备 运 行 环 境 严 苛,供 电 量 有 限,并 且 要 运 行 数 十 年 。这 就 是 5G 设 计 为 与4G 相 比 节 约 耗 电 量 高 达 90%,物联网设备电池寿命最长可达 10年的原因。 安全性和可靠性 无 线 连 接 相 对 而 言,通 过 无 线 连 接 进 行 的 通 信 更 容 易 被 拦 截,并 且 更 容 易 受 到 中 间 人(man-in-the-middle) 攻 击 。在 物 联 网 应 用 中,低 功 耗 无 线 连 接易发生比特率错误和连接断开 。 5G 的 稳 健 设 计 预 计 能 提 供 9 9 . 9 9 9 % 的 可用性,并采用针对5G电子产品的双 向 认 证 、本 地 安 全 元 件 、传 输 层 安 全 性(TLS) 加 密 和 无 线(OTA) 固 件 更 新 。 与虚拟化硬件平台上的虚拟机十分相 似,5G网络资源可划分成"网络切片"。 5G网络切片使服务提供商能构建虚拟 化 且 特 定 于 具 体 用 途 的 端 到 端 网 络, 提供更高的安全性。 19 |

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)