Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432
没有问题,但是对于 5G 超过 100MHz 的信道带宽则无能为 力,这个频段正好可由APT来接手。 对于毫米波的运营, Qorvo提供了双信道QPF4005,其覆盖 37GHz至40.5GHz的频率,专为具有相控阵天线的小型蜂 窝基站设计。值得一提的是, QPF4005是Qorvo首个作为单 片微波集成电路(IC)通过碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)工 艺制造的RFEE,它将 LNA、发射/接收开关和多态PA结合在 4.4×6mm的封装中,通过配置来适应相控阵天线模块之间 的狭窄空间。 总 结 制 造 商 和 运 营 商 并 不 一 定 要 等 到 万 事 俱 备 才 可 以 着 手 全 面 实 现 5G 基 础 设 施,这 无 疑 是 一 大 利 好,因 而 当 网 络 部 署 达 到 对 全 面 覆 盖 区 域 至 关 重 要 的 数 量 时,就 会 迅 速 取 得进展。鉴于5G基础设施中的这种灵活性,各种迹象都表 明,5G推广的速度要远快于之前的预测。 Verizon ™ 、AT&T ® 和T-Mobile ® 继续将越来越多的城市加入到 提供5G无线网络的名单中,但由于尚未部署大面积覆盖, 这类名单的增加更像是高级试验而不是商业服务,因而最 早吃螃蟹的运营商远没有像 5G炒作中所说的那样兴奋。毕 竟这些都只是5G网络的早期,所以最好的时候尚未到来。 37 |