Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 7 of 51

5G 资 讯 现 在 让 我 们 来 看 看5G 推 动 连 接 技 术 发展的一些具体技术方法。 设备连接 5G的超宽带功能将增强移动宽带。它 将允许更多设备接入互联网而不会造 成问题,从而推动物联网的爆炸式增 长。支持实现每平方公里 (km 2 ) >100万 (>106) 台设备的计划现已制定完成。 速度 与目前50Mbps的连接速度相比, 5G 的 连 接 速 度 要 快 得 多 ,具 有 保 证 1Gbps到10Gbps 数据传输速率的潜 力。下载速度也会提高。 延迟 延迟(数据传输开始前的时延)也会得 到改善。时延将会降至1ms以下,这是 至少>10 1 =>10倍数量级的改善,有助 于实现可靠的低延迟通信 。由于有了 低延迟且快速移动的实时设备,自动 驾驶汽车等应用将有能力比人类反应 更快地实现本地处理、决策和响应。 频谱效率 通 过 新 型 的 多 输 入 和 多 输 出 (MIMO) 天线和相关技术, 5G更高的频谱效率 将 使 更 多 数 据 能 够 在 指 定 频 率 下 传 输。 电源效率 5G强大的网络处理和控制能力将显著 提高网络的电源效率,从而在降低每 位数据传输能耗的同时完成更多的数 尽管设备密度高并且数 但预计5G网络 总 体 功 率 将 低 于 当 今 水平。更低的功耗还 将 延 长 现 场 设 备 的 电 池 寿 命,确 保 用 户 在 初 次 安装后不会因 现场更换问题 而难以应对。 吞吐量 考虑到各个方面 相 互 之 间 的 作 用, 前 述 所 有 事 实 都 意 味着5G数据吞吐量将 呈爆炸式增长。高吞吐量 需 要 高 水 平 的 基 础 设 施 提 供支持,以确保顺畅运行。 5G 元 器 件:现 状 概 述 5 G 贸 泽 电 子 是 业 界 知 名 的 授 权 电 子 元 器 件 分 销 商 ,致 力 于 满 足 工 程 师 设 计 和 供 应 链 的 元 器 件 需 求 。贸 泽 电 子 分 销 业 界 领 先 制 造 商 的 先 进 技 术 产 品 ,通 过 积 极 引 入 新 品 来 支 持 5 G 应 用 。让 我 们 来 看 一 下 部 分 领 先 企 业 如 何 集 中 力 量 支 持 即 将 到 来 的 5 G 基 础 架 构 。 (注:该列表并不全面,仅用作示例。以 下公司按其名称的字母顺序排列。 ) Analog Devices 以追求创新、性能和 卓 越 为 使 命,是 一 家 历 史 悠 久,成 长 迅速的技术公司 。 Analog Devices 在 业 内 被 公 认 为 是 数 据 转 换 和 信 号 调 理 技 术 的 世 界 领 先 企 业 ,另 外 还 从 事 射 频(RF) 和 电 源 产 品 的 专 业 生 产 。 该 公 司 的5G 相 关 业 务 主 要 集 中 于 放 大 器 、时 钟 和 计 时 、数 据 转 换 器 、接 口、隔 离、微 控 制 器 单 元(MCU),电 源 管 理、 R F 、传 感 器 和 无 线 连 接 的 开 发 与 供 应 。在5G 领 域, Analog Devices 将 推 出 1 2 位 、1 0 . 2 5 G S P S ( 每 秒 千 兆 采 样 ) 、J E S D 2 0 4 B 、R F 模 数 转 换 器 ( A D C ) 。其 高 速 转 换 器 包 括 AD9208、其ADC双14位3GspsADC (含JESD204B)以及AD9176 DAC 16位 12GSPS RF DAC(具有3GSPS/通道)。 Analog Devices 的ADF5356 微 波 宽 带合成器是锁相环(PLL)/压控振荡器 (VCO)。 HMC8191/HMC8192混合器支持中频 设计。 ADMV1013/ADMV1014是上/下 转换器。 ADRF5024/5 SPDT开关提供 7 | 据传输。 据流量大,

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)