Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 51

用户MIMO (MU-MIMO),在所有UE中存在最多12个正交解 调参考信号(DM-RS)端口。 为确定下行链路中的信道秩和MIMO预编码系数,网络可 以 使 用 信 道 状 态 信 息(CSI) 框 架 或 探 测 参 考 信 号(SRS) 框 架 。CSI 框架包含两个部分:CSI 采集和CSI 报告 。CSI 采集 依赖于CSI参考信号(CSI-RS)资源设置,通过这一设置可对 CSI-RS资源进行配置。CSI 报告通过CSI 报告设置来完成, 通过这一设置可对CSI 报告的资源进行配置 。网络使用触 发状态来配置CSI资源和CSI报告设置之间的链路。此外, 对 于 TDD 系 统,网 络 还 可 利 用 在 相 同 频 段 中 传 输 并 使 用 SRS框架的下行链路和上行链路信道的互易性。使用SRS 框架时,UE 在多天线端口上传输SRS。NR Node B (gNB)根 据上行链路信道测量信道质量和秩,并使用此信息来确定 下行链路中的信道秩和MIMO预编码系数。 上行链路MIMO 上行链路MIMO可采用基于码本和非码本两种形式 。对于 基于码本的上行链路MIMO,基站会在SRS资源的天线端 口 测 量 上 行 链 路 信 道 并 确 定 上 行 链 路 传 输 的 秩 和 码 本 索 引。对于基于非码本的上行链路MIMO ,UE 会根据下行链路 CSI-RS信道测量值传输多个天线预编码SRS资源。基站可 以根据SRS资源进行信道估计。UE 处的数据上行链路预编 码遵循基站指示的SRS资源预编码。 27 |

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)