Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432
前言: 5G问题 作者: Jean-Pierre Bienaimé,贸智囊团电信经济社会研究所 (IREST) 主席 第五代新无线电 ( 5G NR) 规范及其网络组件(5G核心)代表了新一代的通信技术,与 之前几代的技术一样,它不会完全取代先前的技术。不过它确实会催生新的服务,并 打开一扇通向颠覆性新生态系统的大门。部署5G网络的运营商将继续提供现有的网 络服务,但是他们还将能够在三个主要领域提供颠覆性的新服务: • 增 强 移 动 宽 带 ( e M B B ) 让 新 型 消 费 者 服 务 成 为 了 可 能 。第 一 波 5 G 部 署 将 提 供 e M B B 网 络 来 实 现 丰 富 的 消 费 者 服 务,包 括 高 性 能 通 信 、虚 拟 现 实 ( V R ) 和 增 强 现 实 ( A R ) 、家 庭 自 动 化 、高 速 互 联 网 以 及 超 高 清 ( U H D ) 视 频 流 等 。5 G 部 署 将 首 先 出 现 在 第 四 代(4G)无线网络已经拥挤不堪的高密度区域。 • 固定无线互联网接入用来扩大信号覆盖范围。26GHz 到 2 8 G H z 的 高 频 段 让 天 线 小 型 化 成 为 了 可 能 。而 天 线 小 型 化 反 过 来 也 促 进 了 更 先 进 的 自 适 应 多 输 入 多 输 出 ( M I M O ) 阵 列 以 控 制 无 线 电 传 播 的 形 式 与 方 向 ,赋 予 这 些 高 频 段 更 长 的 信 号 传 播 范 围 和 更 好 的 信 号 覆 盖 效 果 ,同 时 减 少 干 扰 。其 结 果 是 无 线 连 接 替 代 了 入 户 的 线 缆 和 光 纤 连 接 ,并 向 没 有 光 纤 连 接 的 农 村 地区提供高带宽服务。 • 5 G 网 络 架 构 催 生 了 新 的 行 业 服 务。5G核心实现了虚拟化和网络切 片,这将成为新行业服务的基础。这 些新服务可能是垂直行业独有的网 络服务、远程医疗服务和远程手术、 公用事业或机器人通信和自动驾驶汽车(AV)通信等特 定应用。网络切片使虚拟网络和移动连接能够针对使 用需求和特定应用进行调整。 5G规范的技术环节必须在目前正在进行的这些早期部署 和试验阶段实现 。但是,许多新的设计机遇将来自新型工 业 应 用 的 潜 力,而5G网 络 切 片 和 虚 拟 化 技 术 使 这 些 应 用 成为了可能 。借助网络切片技术,服务提供商或网络运营 商将能够迅速部署专用的逻辑网络,其性能和安全特性专 为特定应用和场景量身定制。这些逻辑网络切片将跨越多 种技术和管理领域,包括管理和编排功能。5G 相关工程技 术的关键领域将涉及技术和功能的编排,以提供"面向客 户"的按需定制服务,满足各行业的特定业务需求。 这 种 灵 活 性 为 之 前 单 片 网 络 架 构 下 不 可 能 实 现 的 创 新 打 开 了 大 门,目 前 有 许 多 机 构 都 在 探 索 这 些 创 新 。例 如,5G 基础设施公私合作(5GPPP)是欧盟委员会和电信行业之间 的 一 项 联 合 计 划,旨 在 发 展 多 个 领 域 中 的新项目、合作关系和市场,包括智能城 市、电子健康、智能交通、教育、媒体、未 来工厂,以及人工智能(AI)等其他将用到 智能网络服务与聚合功能的领域。 有 许 多 问 题 和 挑 战 仍 亟 待 解 决 。例 如, 第 三 代 合 作 伙 伴 计 划 (3GPP) Release 1 6 和 随 后 的 版 本 将 更 详 细 地 讨 论 5 G 垂 直 行 业 规 范 、车 联 万 物 ( V 2 X ) 通 信 标 准 以 及 与 其 他 几 个 领 域 相 关 的 技 术 标 准 。此 外 ,要 通 过 地 区 和 国 家 间 的 频 谱 分 配 以 及 地 区 之 间 的 协 作 过 程 来 实 现 频 谱 协 调, 仍 有 大 量 工 作 要 做 。推 广 这 些 过 程 的 重 要 方 面 包 括 早 期 部 署 、试 验 和 试 点 计 划 。包 括 美 国 和 欧 盟 (EU) 在 内,全 世 界 许 多 地 区 都 正 在 积 极 参 与 e M B B 网 络 的 5 G P h a s e 1 部署 。同样,许多行业和基础设施的特定试点计划也正在 进行当中。例如,欧盟于2018 年底在 38 个城市进行了63 项 "5G核心实现了虚拟 化和网络切片,这将 成为新行业服务的基 础。" 3 |