Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 51

5G NR 中 的 波 束 成 形 波 束 管 理 定 义 了 一 套 程 序 以 实 现 波 束 在 小 区 内 部 沿 特 定 方向的发射和接收,角度覆盖范围小于全小区发射和接收 范围。NR 的一个主要区别性特征是能够支持基于波束的运 行。基站和UE 发射和接收的信道和信号经过波束成形,将 发射的能量集中在某个方向上,从而提高天线增益 。这种 能力对于传播损耗很高的毫米波非常有利。对于6GHz以下 的传输,这也是一项很实用的功能。 波束管理涉及以下要素: • 波束确认。多个波束覆盖一个小区, 而每个波束都由 源RS 及其索引确定 。这些波束帮助基站和UE正确设 置其发射和接收波束,用于下行链路和上行链路信道 和信号的后续传输。 • 波束测量和波束报告。 UE 测量每个波束的信号质量, 并将每个测量结果报告给网络。测量结果可以通过显 式(例如, CSI 框架中的 RS 接收功率 )或隐式(例如,通过 在满足信号质量标准的波束相关资源上发射) 形式进 行报告。网络在确定与UE通信时要使用和配置的波束 时将使用上述信息。 • 波束扫描和波束优化。这种功能实现了波束优化(即: 使用较窄波束)和波束跟踪(即:随着UE移动或改变方 向)功能。 • 下行链路和上行链路信道和信号的波束关联。到这个 框架将下行链路和上行链路信道的RS与波束的源RS 相关联。这种关联基于准共址(QCL)和空间Rx参数(称 为QCL Type D)。 • 波束故障恢复。这种功能在波束丢失时(例如,在出现 突发遮挡或在UE快速旋转或移动时)允许基站和UE波 束进行快速重新对齐。 即 将 推 出:Release 16 Release 15仅仅是实现5G愿景的第一步。3GPP正在竭尽全 力以求尽快完成5G NR的第二阶段,即Release 16。该组织 的目标是分两阶段完成Release 16: 第1阶段:2019年完成物理层方面 第2阶段:2020年初完成更高层方面 Release 16引入了满足垂直市场需求的新功能,从而提高 无线电接入网络的运营效率,并进一步提高容量和频谱效 率。 38系列 3GPP推出了针对NR的新规范系列 38系列。每个3GPP 无 线 电 接 入 网 络(RAN) 工 作 组(WG) 分 别 处 理 这 些 规 范 中 的一个集合。Release 15规范的版本号格式为V(15.x.y),其 中x 和y 值越大表示规范越新 。3GPP 规范的完整列表请见 3GPP网站: • R A N W G 1 涉 及 无 线 电 第 1 层 ,全 部 规 范 列 表 请 见:http://www.3gpp.org/DynaReport/TSG-WG--r1. htm。 • RAN WG2 涉 及 无 线 电 第 2 层 和 第 3 层,全 部 规 范 列 表 请 见 :http://www.3gpp.org/DynaReport/TSG- WG--r2.htm。 • R A N W G 3 涉 及 无 线 电 网 络 架 构 和 接 口,全 部 规 范 列表请见:http://www.3gpp.org/DynaReport/TSG- WG--r3.htm。 • R A N W G 4 涉 及 无 线 电 性 能 方 面,全 部 规 范 列 表 请 见:http://www.3gpp.org/DynaReport/TSG-WG--r4. htm。 | 28

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)