Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 51

"...通 过将较小天线阵列元器件更紧密 地 封 装在一 起 来实现更 短的波长,因 此可以在毫 米波段中使 用具有数十 乃至数百个天线 元器件的天线阵列 " (UE) 来说,离散傅立叶变换扩频OFDM (DFT-S-OFDM) 波 形 的 峰 均 功 率 比(PAPR) 较 低,因 此 在 上 行 链 路 中 使 用 了 DFT-S-OFDM波形。 DFT-S-OFDM仅用于单层上行链路传 输。对于 DFT-S-OFDM,信号在到达为传输分配的子载波前 会先经过DFT预编码器。转换回时域后, OFDM符号前将附 加CP前缀。 子载波间隔 5G NR 是 一 个 统 一 的 空 中 接 口,支 持 从 低 于 1GHz 到 数 十GHz的频率范围,载波频率变化约为两个数量级。通常, 带 宽 随 着 载 波 频 率 成 比 例 变 化,以 确 保 带 宽 与 载 波 频 率 之 比 处 于 一 定 范 围 之 内 。由 于 仅 依 赖 于 支 持 不 同 信 道 带 宽 的 子 载 波 的 数 量,导 致 用 于 小 信 道 带 宽 的 子 载 波 数 量 较少,复用粒度较小 。当依靠较大数量子载波获得较大信 道带宽时,会发生这种情况,而因为需要较大尺寸的FFT/ 逆FFT (IFFT)区块,也就增加了硬件复杂性 。然而,通过允 许 子 载 波 间 隔 按 比 例 缩 放,便 有 可 能 让 子 载 波 保 持 在 合 理的范围之内,同时还能支持一系列的信道带宽 。子载波 间隔按照2 的次幂方进行缩放,其中支持的子载波间隔为 15kHz、30kHz、60kHz、120kHz或240kHz,而240kHz仅用于 同步信号和广播信道。 低延迟传输 5G NR引入了旨在支持低延迟运行的数项技术改进: • 更 高 的 子 载 波 间 隔 实 现 了 更 短 的 符 号 和 时 隙 持 续 时 间,延迟更低。 • 短物理下行链路共享信道和物理上行链路共享信道支 持的符号数量低至2个。 • 5G NR网络能够支持具有不同 UE 处理能力的灵活调 度和时序框架,使其具有优化下行链路和上行链路传 输时间的能力,并以UE的处理能力和相应流量的延迟 要求为基础。 • 支持预配置上行链路资源(如:已配置的许可)使UE能 自主传输上行链路数据。 信道编码 5G NR 为数据信道和有效载荷为12 位及以上的控制信道 引入了新的信道编码方案: • 对 于 数 据 信 道, 5G NR 支 持 低 密 度 奇 偶 校 验 (LDPC) 码。 • 对于有效载荷为12位及以上的控制信道, 5G NR支持 Polar码。 • 对 于 有 效 载 荷 为 3 至 11 位 的 控 制 信 道, 5G NR 支 持 Reed-Muller码。 • 对于1位或2位控制信道, 5G NR分别支持重复码或单 式码。 5G NR 中 的 大 规 模 MIMO 5G NR 使用大规模MIMO (MIMO 技术的最新扩展),建立具 有更多元件的更大天线阵列集,从而提高5G 网络基础设施 的效率。大规模MIMO 的目的是通过更高阶的空间复用提高 频谱效率,以加强无线容量,并使用波束成形来增大覆盖范 围。 5G NR为大规模 MIMO开发了灵活且可扩展的框架,该框 架支持: • 载波频率范围从低于1GHz到毫米波 • 不同种类的天线阵列架构 (数字、模拟和混合) • 支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)运行模式 5G NR运用两种增强空间复用的机制来优化MIMO框架: • 第一种是通过多天线端口创建一个支持多传输层的框 架用于信道传输。 • 第二种方法是测量信道以确定其秩,然后对信息进行 预编码并将其反馈至发射器,以便对可用天线端口的 传输层进行优化预编码。 下行链路MIMO 在下行链路MIMO中,对于单用户MIMO (SU-MIMO),该框 架的支持范围是每个 UE八层,每个码字最多四层。对于多 [ 转 下 页 ] | 26

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)