Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432
在 网 络 格 局 中 的 定 位 对 5G 推 出 的 兴 奋 期 待 并 不 一 定 意 味 着否定( 或淘汰) 现有技术 。实际上,时 间 敏 感 型 网 络 ( 下 一 代 电 气 和 电 子 工 程师协会[IEEE] 802.1以太网)、低功 耗广域网(LPWAN)、Wi-Fi ® 以及超远程 (LoRa ® )技术的持续创新也在获得越来 越多的关注。 即使在5G标准大规模部署之后, 5G技 术仍将在可预见的将来与其他技术共 存 。在 许 多 情 况 下, 5G 技 术 将 作 为 这 些技术的补充。 光纤和固定宽带 2 0 1 7 年 由 D e l o i t t e 发 表 的 研 究 《 Communications infrastructure upgrade: The need for deep fiber》(通信 基础设施升级:对深层光纤的需求)表 明,只有 11% 的互联网流量由无线连 接承载,而90% 的流量是通过有线网 络 传 输 。光 纤 网 络 可 为 长 距 离 传 输 提 供 低 延 迟 的 高 吞 吐 量 和 带 宽 。就 带 宽 和速度而言, 5G无线和光纤是可以一 较高低的两种技术。但是,作为连接解 决方案,这两类技术竞争少而互补多。 实际上, 5G网络的质量和可靠性将依 赖 基 于 光 纤 的 有 线 网 络,以 用 于 小 型 蜂窝之间流量的回传。 在智能家居和办公室中, 5G小型蜂窝 接入点可以增强基于室内覆盖光纤和 同轴电缆的宽带互联网解决方案。 5G 无线的速度和灵活性可以取代工业和 城 市 基 础 设 施 中 的 传 统 有 线 网 络 。但 在数据中心基础设施和云计算服务器 中,有 线 技 术 的 稳 健 性 和 成 熟 度 至 关 重 要,因 此 光 纤 和 固 定 以 太 网 技 术 将 继续占据主导地位。 LPWAN 对于物联网应用,所需的LPWAN技术 能力是: • 设备芯片组具有较低的处理和传 输 功 耗,电 池 寿 命 超 过 10 年 以 支 持长期使用。 • 广 泛 的 覆 盖 范 围(郊 区 超 过 10 公 里;城市超过 5公里),并且在建筑 物和地下室具有良好的穿透性。 • 设备具有间歇性发送少量突发数 据 的 能 力,这 样 支 持 的 数 据 传 输 速 率 较 低 ( 0.3bps [ 比 特 每 秒 ] 到 50Kbps [千 比 特 每 秒 ] - 通常约为 10KBpd [千 比特每天])。 • 以较低的总拥有成本进行安全的 数据传输。 "对5G推出的兴奋期待 并不一定意味着否定 (或淘汰)现有技术。 " LPWAN 技 术 已 在 物 联 网 边 缘 部 署 中 普 及,其 中 许 多 低 成 本 的 物 联 网 设 备 ( 例 如 传 感 器 和 仪 表) 遍 布 于 运 营 环 境 中 的 广 泛 区 域 。在 未 来 数 年,即 使 在 5G无线已可投入商业使用后,预计全 球 各 地 物 联 网 市 场 对LPWAN 的 采 用 仍会增长。 LPWAN技术可用于不太需 要 5G 高 数 据 传 输 速 率 和 低 延 迟 的 场 景。 这 些 通 用 要 求 已 在 多 种LPWAN 技 术 中实现。以下是适用于5G连接的常见 LPWAN技术的简要汇总: 窄带物联网 窄带(NB)物联网传输的设计采用较小 带 宽,因 此 具 有 更 高 的 能 效 。窄 带 物 联网用户设备专门针对超低复杂性用 途,而 且 成 本 较 低 。窄 带 物 联 网 具 有 显 著 的 频 谱 效 率 。每 个 单 元 最 多 可 以 连接 50,000个设备 。窄带物联网可以 穿 透 建 筑 物 和 地 下 区 域 ( 在 室 内 提 供 20dB或更大的覆盖范围),适合使用静 态资源的智能城市应用。 Sigfox ® Sigfox是一项专利技术,已渗透到欧洲 市场并得到众多电子产品供应商的支 持。Sigfox使用低调制率服务于较大的 覆 盖 范 围 。这 项 技 术 适 合 智 能 停 车 场 传感器、智能垃圾桶和水电表等应用, 其中的低成本设备需要向物联网网关 上传不频繁的少量突发 型数据。 机器用LTE 机 器 用 LT E ( LT E - M ) 是 一 项 相 对 较 新 的 创 新 ,其 能 效 仍 在 评 估 中 。它 可 以 依 托 现 有 的 4 G - LT E 连 接 ( 并 可 以 发 展 为 与 5G 兼 容),以支持移动物联网资产(如车辆和 无人机) 的漫游 。LTE-M 电子产品属于 最 昂 贵 的 选 项,因 为 它 们 能 提 供 比 其 他LPWAN选项更高的数据传输速率。 物 联 网 边 缘 的 富 数 据 应 用 可 受 益 于 LTE-M。 LoRa LoRa 是 Lora Alliance ™ 提 供 的 一 种 远 程 、低 功 耗 、低 数 据 传 输 速 率 连 接 标 准 。 L o R a 的 目 的 是 让 大 型 网 络 运 营 商 能 够 提 供 基 于 订 阅 的LPWAN 服 务。LoRa使用未许可频谱(sub-GHz无 线电频率;例如北美的 915MHz),但依 赖于额外的安全保护层,因为 LoRa设 备不使用用户识别模块(SIM)或机器识 别 模 块(MIM) 进 行 设 备 身 份 验 证 或 加 密。 5G 网络和LPWAN 有望在各种端到端 物 联 网 部 署 中 相 互 补 充 。例 如 在 远 程 手 术 中,通 信 的 时 效 性 要 求 实 时 的 数 据传输。低延迟5G蜂窝网络正符合此 类场景的要求。但是,远程手术还需要 使用边缘(例如医院场所)的传感器网 络,以便在本地收集和处理关键信息。 [ 转 下 页 ] | 20