Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 51

| 24 3GPP ™ R15 5G标准详细介 绍 作者: Emad Farag,贸泽电子专稿 Emad Farag博士是诺基亚公司的高级 5G物理层标准工程师。他研究过无线基站调制解调器的物理层架构、算法和软件。 Farag博士 是5G新无线电 (NR)标准的主题专家,开发了构建 5G标准的技术。 全新的第五代(5G)标准是我们互联移动社会的统一移动通 信框架。它支持高数据传输应用及具有超可靠和低延迟要 求的关键型任务通信,并连接起数以十亿计可以相互自主 通信的设备。这正是国际电信联盟无线电通信部门(ITU-R) 在2015年9月发布的M.2083建议书中提出的愿景。自那以 后,标 准 制 定 组 织 一 直 在 努 力 确 定 和 开 发 必 要 的 技 术 组 件,不仅是为了支持紧迫的短期市场需求,而且也是为了 满足5G的长期目标。 2015年年底,第三代合作伙伴计划(3GPP ™ )开始了一项任 务,定 义 可 满 足ITU-R 要 求 的 全 新 无 线 电 接 入 网 络 标 准, 也 就 是 后 来 的5G 新 无 线 电(NR) 。标 准 化 工 作 涉 及 最 高 达 100GHz (吉赫)频谱的信道建模,这在更大的带宽分配、更 高吞吐量和更低延迟方面均具有巨大的潜力。这些工作还 涉 及 研 究 下 一 代 无 线 电 接 入 技 术 和 相 应 技 术 组 件 的 方 案 和要求。 3GPP遵循分阶段进行标准化的方法,每个阶段称 为一个release 。5G NR的第一个阶段称为Release 15,可 在最高 52.6GHz的频谱中支持增强的移动宽带和基本的超 可靠低延迟通信(URLLC) 。首个版本的Release 15规范在 2017年12月面世。 本文介绍了5G NR中的可用频谱,以及为5G NR开发的物 理层使能技术。 5G NR频 谱 鉴 于 消 费 者 对 移 动 流 量 永 不 满 足 的 需 求,加 上 3GHz 至 100GHz 频 谱 区 域 中 更 高 的 吞 吐 率 和 大 量 可 用 频 谱,显 然 监 管 者 和 标 准 化 组 织 会 自 然 而 然 地 考 虑 到 将 厘 米 波 (cmWave)和毫米波(mmWave)区域开放供移动连接使用, 也会考虑开发一种与现有技术共享的频谱框架。 在Release 15 中,3GPP定 义 了 两 个 频 率 范 围 :频 率 范 围 1 (FR1) :450MHz(兆 赫) 到7.125GHz ;频 率 范 围2 (FR2): 24.25GHz到52.6GHz (表1)。有关 52.6GHz至114.25GHz频 率范围内频谱可用性和法规要求的研究正在进行中,潜在 用例及部署方案也是如此。 频率范围指定 频率范围 最大信道带宽 FR1 450MHz到7.125GHz 100MHz FR2 24.25到52.6GHz 400MHz 研究中 52.6到114.25GHz 待定 表1:NR频率范围 [ 转 下 页 ]

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)