Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 38 of 51

| 38 5G基 础设 施的高 速传输之 路 作者:Barr y Manz,贸泽电子专稿 第五代(5G)基础设施的首个实证并不是移动网络基站,而 是Verizon ™ 用来为家庭和企业提供超高速宽带传输的固定 无线接入( FWA)基站。对于许多人来说,这似乎不符合直觉 判断,原因有以下两点: • 首先,毫米波长的 FWA先前(20世纪90年代末 )曾被尝 试用作本地多点分配系统(LMDS)。这套系统本来是作 为无线"最后一英里"解决方案,工作频率在27GHz至 31GHz(吉赫)之间,但由于多种原因,还未火起来便短 命 夭 折 。这 套 解 决 方 案 戛 然 而 止 的 具 体 原 因 包 括 :所 需的技术未准备就绪;成本高;客户少;因为内容不存 在,所以传输内容的前景十分渺茫。 • 其 次,面 对5G 无 线 基 础 设 施 部 署 中 的 最 困 难 挑 战 之 一,Verizon操之过急:在频谱的毫米波区域(由于巨量 的可用带宽,这是5G 生态系统的核心要素) 内部署和 运行设备遇到了重大挑战,而这在以前没有人尝试过。 这些挑战包括制造和部署高性价比的毫米波设备,解决这 些频率下信号传播距离较短的问题,以及克服从树叶到降 水的几乎所有物体所造成的严重衰减,甚至还要考虑现代 房屋和建筑物中使用的低辐射玻璃 。此外,信号传播易受 阻挡,这限制了信号覆盖范围并需要更多的基站来服务于 特定区域,而且还需要有大规模的多输入多输出(MIMO)功 能。但更进一步看,首先解决毫米波问题可能是一手妙棋。 我们可以把它看作是"骆驼的鼻子"这个寓言的高科技版 本。理由如下: 尽管部署有线技术的速度远远快过混合光纤同轴 (HFC)电 缆,但部署成本之高却令人却步 。此外,光纤到户(FttH)从 未 得 到 普 及,因 为 作 为 有 线 服 务,其( 例 如H F C ) 部 署 成 本 仍然很高。美国的主要FttH提供商Verizon曾将其部署在几 个地方,但如今已近乎停止(AT&T ® 也是如此)。不过这两家 公司目前都在以闪电般的速度为其他应用部署光纤,其中 Verizon的部署速度超过每月1,000英里)。 毫 米 波 FWA 与电缆和FttH相比,毫米波FWA在速度上具备超过这两种 有线技术的潜力,而且不会出现许可问题,也无需复杂的 客户终端设备(CPE)。毫米波FWA基站通常安装在现有的电 线杆上,而CPE设备仅包含具有多输入多输出(MIMO)或多 用户MIMO (MU-MIMO)功能的毫米波收发器。终端用户设 备也是路由器,天线可以安装在室内,也可以安装在室外, 具体取决于安装条件。 FWA还为毫米波技术的部署提供了 这种小型家庭天线通常用于以低微波频率运行的固定无线 接入接收站。 28GHz的系统尺寸甚至更小。 (信息来源: Wikimedia Commons) 一个测试平台,一旦5G的移动部分开始部署,并随后用于 自动驾驶汽车的"蜂窝网络到万物"架构,这将变得至关重 要。 目前的主要问题是,使用毫米波波长提供宽带的最新尝试 是 将 大 获 成 功,还 是 会 遭 遇 其 前 身LMDS 一 样 的 命 运 。实 际的最新结果表明,要达到可接受的覆盖范围,所需的基 础设施将远高于预计,仅此一项就可能使这一服务不具有 经济可行性。但是,最终的决定因素将是潜在客户,以及是 否"栽下梧桐树,凤凰自然来"。

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)