Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 44 of 51

手机 手机已经装有天线,因此增加天线以 支持全部5G频率将是一个挑战。手机 空 间 十 分 有 限,但 是 需 要MIMO 天 线 实现高性能,并且天线必须位于支持 波束成形的手机边缘和角落,以专门 对 阻 挡 毫 米 波 的 物 体( 例 如 使 用 者 的 手)进行补偿。 5G 天 线 设 计 面 临 的 挑 战 5G天线在实现5G通信方面起着关键作 用,但同时也带来了工程设计挑战。天 线设计人员通常从天线仿真软件开始, 这些软件可以根据某些假设条件对信 号场做出预测。但是,这仅仅是第一步。 在5G天线设计中,天线测试是一项重大 挑战。 5G天线并不是静态的全向设备, 而是有源天线,将信号以波束形式传输 到特定设备。将5G天线放在测试室中进 行静态测试,并不能展示其在嘈杂 RF 环境中与上千台不断移动的设备同时 通信的性能。大多数天线设计人员并不 确定通过怎样的方法才能最有效地测 试使用mMIMO阵列的设备或验证其性 能。测试方法将有可能涉及基于场景的 自动化测试。 5G天线的设计很大程度上仍然是一项 未竟的事业。初期的5G 部署才刚刚开 始,包括安装低频5G 以与4G LTE 协同 工作。对于需要更复杂天线设计的未来 部署而言,这就是它的试验台。 Johnson/Cinch Connectivity Solutions 适用于 5G应用的连接器 mouser.cn/johnson-cinch-5g-connectors NXP 5G mMIMO 高效功率放大器模块 mouser.cn/nxp-5g-mmimo | 44

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)