Methods 电子书

5G 未来展望(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538432

Contents of this Issue

Navigation

Page 50 of 51

通过诸如Wi-Fi ® 等多种接入网络来建立,使这种模式的标 准及其基本安全协议变得更加复杂。 随着 5G网络标准的发展,5G 安全性将继续面临来自人们 熟知的攻击向量以及寻求利用5G网络新元素的新攻击向 量的多样威胁 。例如,由SDN 和虚拟化等人们熟知的技术 形成的5G网络面临着与这两种嵌入式技术自身所面临的 相同威胁,但是将这些技术集成到5G网络中还带来了新的 攻击途径。 举例来说,用于动态配置网络或构建切片的文件面临着一 系列类似于智能产品固件更新所面临的威胁。为了确保配 置 过 程 的 安 全, 5G 网 络 提 供 商 不 仅 需 要 应 用 安 全 更 新 机 制,还需要将其嵌入到更高级别的安全策略之中。 因此,这些策略需要包含中间件和更高级 别的服务,甚至需要涉及企业级别 的协作实体。要定义适当的 信任模式并在瞬息万 变 的 网 络 中 加 以 实 施 ,这 需 要 花 费 时 间 来 实 现 ,这 可 能会压缩用 来 进 行 优 化的时间。 5 G 网 络" 足 够 " 安 全 吗 ? 一些认真、广泛的工作已初具规模,为 新的5G网络基础设施构建信任模式并 定义详尽的安全措施。但是,这些工作 尚未得到牢固确立,特别是还没有达到足 够的程度,让最为注重安全性的组织不需要在安全 总成本与即将到来的5G 市场巨大机遇之间进行利弊 权衡。实际上,期望连接无数设备、服务和个人的框架能 够实现"完全"安全,这并不现实。 在现实中,系统仅需要"足够"安全,将相关要求从力求识 别每一种威胁转变为将安全性构建于系统基础当中。即使 有许多5G 功能可用于增强安全性,但是最基本的方法仍然 是保持对于每个5G 网络组件的安全意识。这种方法意味着 通过设计来实现安全性,而不是在攻击已经造成损失之后 修补安全漏洞。 | 50

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 5G 未来展望(中文版)