Methods 电子书

沉浸式技术(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538434

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 38

低的成本更快地将产品推向市场,并在每 个阶段得到更大的保证。 随着我们将人工智能 (AI) 集成到AR 中,这项技术还能够实现更加深入的故 障排除和维护。例如,放大的视觉视频 流可以检测到人眼很容易错过的破损 焊点。借助AI通过学习获得的性能,可 以快速识别常见故障特征,并快速引导 维修技术人员解决问题。因此,虚拟世 界可以先于自然世界创造更高质量的 现实世界物品。 采购的未来:贸泽 3.0 当我们开始掌握在沉浸式世界中进行 设计和开发的概念时,我们也有必要考 虑一下分销商在其中扮演的角色。我们 不妨来畅想一下"贸泽3.0"。在设计师 持续运用沉浸式技术之时,贸泽3.0会 是什么样的? 可以想见,许多全新互动 形式都可能会出现,其中最令人兴奋的 就是实时产品开发和分销。 用户或许可以访问贸泽网站,选择丰富多样 的组件添加到设计中,并对其进行测试,还 可以尝试不同的零件,利用沉浸式环境观察 它们的表现。也许设计师一开始会通过目镜 和振动,去"触摸""、感受"和转动零件,而贸 泽专员会实时协助。 设计师可以从整体的视角审视设计,使 他们能够观察未来的产品在现实世界 中的样子。这不仅能够节省时间,还可 以提高最终产品的整体质量。正如我们 所讨论的那样,使用仿真工具将加速工 程创新、降低成本并提高产品质量。 从概念到细节,贸泽可以指数级扩展其 今天已有的合作伙伴关系。因此,全球工 程师将与贸泽并肩工作,就好像他们在 同一个房间里一样。 这种愿景什么时候能够实现?也许比我 们想象的更早。下一代设计平台将支持 更出色的集成、数据共享和智能功能。跨 设计流程和学科的集成优化了资源,可 以缩短开发时间、降低开发成本。 挑战 虽然我们与沉浸式购买、设计和生产的距离 可能比我们想象的更加接近,但是要实现我 们寻求的沉浸式客户交互水平,依然存在着 挑战。以下仅举几例: · 改进基础网络技术,以充分支持设 计工程和电子商务 · 优化个人和团队的立体视觉和感 知 · 提供用户友好的2D和3D可视化 环境元素 · 提供充分并且完全支持电子商务 平台的沉浸式分析 · 针对这一级别的虚拟购物实现充 分的沉浸式比较 除了数字化原型开发之外,在制造和供 应链内部还将有很多优势,包括测试、简 化流程以及真正将虚拟产品变成现实的 能力。 Solotko表示:"针对设计组件的电子商 务将演变成这种沉浸式工作流程。我们 今天在网络上采取的步骤需要更加无 缝地集成到未来的沉浸式、受到VR 支 持的工程工作流程中,还可以延伸到制 造、质保甚至客户支持,也就是将在线 集成和沉浸式环境延伸到工程产品和 系统的整个使用寿命。" 进入新的现实 当我们从AR和VR的角度审视我们当前 的现实时,我们显然正处于全新开发体 验的边缘。工程师将更进一步地亲临他 们的设计,在虚拟环境中测试和触摸,最 终甚至可以运用物理生产技术,让虚拟 在他们的眼前成真。此外,随着流程变得 更加灵活,成本得到降低,整个购买和建 造过程将会为实现创新留出更多空间,从 而进一步改变我们的生活方式。 关于作者 Carolyn Mathas是United Business Media(联合商业媒体)旗下的EDN 和EE Times、IHS 360和AspenCore 以及其它公司的自由撰稿人/网站 编辑。Mathas曾担任Securealink and Micrium,Inc.的营销总监,并 为Philips、Altera、Boulder Creek Engineering和Lucent Technologies 等公司提供公关、营销和撰稿服务。她 持有纽约理工大学的工商管理硕士学 位和美国凤凰城大学的市场营销学士 学位。 | 30

Articles in this issue

view archives of Methods 电子书 - 沉浸式技术(中文版)