Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538436
交流感应电机经济实惠,设计可靠,广 泛应用于工业和家用场景。例如,单相 电 机 常 用 于 小 型 应 用,如 压 缩 机 、风 扇 、搅 拌 器 、玩 具 和 钻 机 。三 相 设 计 主 要用于要求更高的场合,包括起重机、 破碎机和升降机。 交流同步电机 顾名思义,同步电机的转子转速与定子 磁场转速相同。感应电机的缺点之一, 就是运行所必需的滑差使其不适合需 要精确计时的应用,因为转速会随负载 的变化而变化。而交流同步电机没有滑 差,因此对于这些应用来说非常合适。 由于转速不受负载影响,同步电机通常 用于要求恒定转速的应用(如管道泵, 无论压力如何,流速均需保持恒定)。 为使电机正常运行,转子需要产生自己 的磁场。其原因在于转子的惯性,在大 型电机中尤其如此,惯性会阻止转子的 自启动以及与定子磁场同步。产生磁场 的方式通常有两种:向绕组提供直流电 流(励磁)或使用永磁体(非励磁)。负载 差异会导致相位滞后,但电机在电源频 率控制下可保持恒速旋转。 励磁转子 励磁同步电机的转子具有与定子绕组 相匹配的绕组。直流电源用于给转子中 的绕组通电,以产生恒定的磁场,使转 子与定子的旋转磁场相互作用并同步。 直流励磁电机通常用于需要小于1kW功 率的应用。 非励磁转子 非励磁同步转子采用铁磁材料代替电 流提供转子所需的磁场。非励磁转子设 计主要有三种类型:磁滞、同步磁阻和 永磁同步。 磁滞电机 磁滞电机转子的制造材料为具有宽迟 滞回线的多层材料,固定在坚固的非磁 性(通常为铝)芯周围。转子具有高保持 力,因此难以改变定子旋转磁场引起的 磁极。定子磁场在转子中产生涡流,从 而提供起动转矩。随着转子加速,磁滞 转 矩 渐 占 上 风,直 到 转 子 达 到 同 步 转 速,此时涡流转矩降至零,所有转矩都 由磁滞产生。 磁滞电机结构简单,安静并且可靠。它 们不需要励磁即可启动并顺畅同步,并 且启动和运行期间也不会消耗大量电 流。这类电机常用于需要恒定速度的设 备,以及噪声对应用的工作有害的设备 (如唱机转盘)。 同步磁阻电机 同步磁阻电机的转子由软磁材料制成, 具有可产生高磁导率和低磁导率区域 的特性。此类电机的转子和定子都采用 凸极结构。这种结构会产生较高的转矩 纹波,因此转子的极数通常少于定子, 以尽可能减小这种影响。 当 转 子 和 定 子 的 凸 极 对 齐 时,磁 阻 最 小,而当它们完全不对齐时,磁阻最大。 转子始终从高磁阻向低磁阻运动,从而 产生转矩。该转矩会将转子拉到离定子 最近的定子凸极上,并引起旋转。该系 统可通过设备进行控制,以提供连续的 旋转输出。 近年来,同步磁阻电机越来越受欢迎, 因为电子技术的发展让电机控制变得 更加容易。这类电机的设计也很简单, 并且成本效益高、坚固耐用、易于制造。 不过,它们需要复杂的驱动系统,这会 增加总体成本。高效率、易控制性以及 可靠性使该类电机成为许多应用的理 想之选,包括电动汽车和机器人。 永磁同步电机 永磁同步电机(PMSM)的转子使用磁铁 来 产 生 所 需 磁 场 。磁 铁 可 以 嵌 入 转 子 中,也可以固定在转子顶部。将磁铁固 定在转子表面意味着设计的机械性能 较弱,从而限制了电机的速度。表面磁 体还意味着设计的凸极的极性较低,几 乎完全依赖磁转矩。相比之下,嵌入式 11 |