Design Guideline ebook-SC

电机控制设计全攻略(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538436

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 41

37 | 电 容 式 编 码 器 使 用 转 子 、发 射 器 和 接 收器。转子包含正弦模式,发射器的参 考 信 号 经 过 了 可 预 测 的 调 制 。该 编 码 器 可 检 测 电 容 - 电 抗 的 变 化,并 将 其 转 换 为 旋 转 运 动 的 增 量 。电 容 式 编 码 器 能 抵 御 环 境 污 染,并 具 有 出 色 的 抗 振性能和耐受温度变化性能。此外,它 们 还 不 受 电 气 干 扰 和 噪 声 的 影 响,能 够提供高精度和高分辨率。 感应电阻器 电流感应是计算转子位置的另一种方 法 。这 是 一 项 简 单 的 技 术,就 是 在 每 个 电 机 绕 组 上 串 联 一 个 电 阻 器 。电 阻 器两端的电压由电机控制器感应和监 测 。电 阻 值 的 选 择 通 常 以 通 过 电 阻 的 最 大 电 压 在 1 V 左 右 为 标 准 。该 值 通 常 非常低,以尽量减少压降和耗散,同时 不影响回路的稳定性。 结语 本文重点介绍了电机系统运行所需的 两 大 主 要 功 能 - 隔 离 和 感 测,但 电 机 设 计 还 涉 及 到 更 多 部 件,它 们 都 发 挥 着 各 自 的 作 用 。即 便 是 最 基 本 的 元 器 件 和 连 接 器,工 程 师 也 必 须 谨 慎 选 择,这 样 才 能 解 决 电 机 的 干 扰 和 振 动 问 题,以 及 快 速 开 关 大 电 压 时 出 现 的 高强度电磁干扰 (EMI) 问题。 R2A25110KSP智能 功率器件 mouser.cn/renesas-r2a25110ksp-pd

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Design Guideline ebook-SC - 电机控制设计全攻略(中文版)