Design Guideline ebook-SC

电机控制设计全攻略(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538436

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 41

9 | 电机选择揭秘 在 本 电 机 系 列 文 章 中 的 第 一 篇,我 们 介 绍 了 交 流 电 机 和 直 流 电 机,并 概 述 了 它 们 的 工 作 原 理 。这 些 电 机 设 计 自 首次问世以来,几经改进,现已形成了 多 个 子 类 别 。本 文 将 深 入 介 绍 重 要 的 子类别,并探讨每种类型的潜在应用。 交流电机 如 今 广 泛 使 用 的 交 流 电 机 主 要 有 两 类:感应电机和同步电机。本文讨论的 所有交流电机都依赖定子产生旋转磁 场,该 磁 场 与 转 子 磁 场 相 互 作 用 以 产 生 转 矩 。这 两 种 设 计 的 主 要 区 别 在 于 转子产生磁场的方式。 电机的外壳是中空的。在这里的所有示 例中,定子由环绕壳体内部的电磁铁环 组成(图1)。电磁铁按照磁极对排列(电 源的每个相位至少有一对磁极),并缠 绕在一起,使相对的磁极彼此直接穿过 磁环。每相有一对磁极的电机称为两极 配置,每相有两对磁极的电机称为四极 配置。 极 数 会 影 响 转 子 的 速 度 和 转 矩 。当 接 通 交 流 电 源 时,电 流 流 进 线 圈,产 生 磁 场 。交 流 电 源 的 正 弦 特 性 意 味 着 磁 场 会 围 绕 转 子 旋 转 。每 相 只 有 一 对 磁 极的电机将在每一个供电周期旋转一 次,有 两 对 磁 极 的 电 机 每 两 个 周 期 旋 转 一 次,有 三 对 磁 极 则 每 三 个 周 期 旋 图源:Surasak / stock.adobe.com

Articles in this issue

view archives of Design Guideline ebook-SC - 电机控制设计全攻略(中文版)