Design Guideline ebook-SC

电机控制设计全攻略(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538436

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 41

35 | 十 伏 范 围 内 的 低 水 平 保 护 。它 们 的 效 率也不高,而且对湿度和温度很敏感。 磁隔离 磁 隔 离 的 工 作 原 理 类 似 于 变 压 器,由 两 个 线 圈 和 一 个 磁 芯 构 成 。两 个 线 圈 都绕在磁芯上,但相互之间电气隔离。 当 初 级 线 圈 通 电 时,磁 芯 中 就 会 产 生 磁通,导致次级线圈产生电压。磁隔离 可以保护电路免受 1000V以上的浪涌 影响,并提供比光隔离更高的带宽。磁 隔 离 装 置 非 常 坚 固 耐 用,使 用 寿 命 较 长。过去,它们的主要缺点之一是占用 空间较大。然而,今天的技术已经将其 缩小到足以让单个封装就可以隔离多 个通道。 图2:分解器采用一个初级绕组和一对成正交的次级绕组。它需要交流励磁和解调,但精度高、坚固耐 用,并能在上电时提供绝对位置信息。(图源:Analog Devices, Inc.;贸泽电子重新绘制) 感测 电 机 解 决 方 案 几 乎 都 集 成 有 反 馈 回 路,为控制器提供有关转子位置、速度 和加速度的信息,从而实现精确、高效 的 控 制 。测 量 这 些 数 据 有 多 种 不 同 方 法,合 适 的 解 决 方 案 取 决 于 每 种 应 用 的需求。例如,数控机床可能需要高精 度 的 测 量 值,而 车 窗 电 机 可 能 就 没 有 那么高的数据精度要求。 分解器 分 解 器( 旋 转 变 压 器 )是 测 量 转 子 位 MASTERGAN GaN半桥高压 驱动器 mouser.cn/stm-mastergan-system-in-package

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Design Guideline ebook-SC - 电机控制设计全攻略(中文版)