Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538436
通过隔离与感测提升电机效率 图源:aicandy/stock.adobe.com 到 目 前 为 止,关 于 电 机 控 制 的 本 系 列 文章重点关注的都是电机结构和功能 以及电机控制和供电的方法。然而,要 设 计 出 一 套 能 让 电 机 高 效 率 运 行,同 时 又 保 持 安 全 的 完 整 系 统,光 是 这 些 特性还不够。对电机驱动系统而言,隔 离和位置感测也是非常重要的。 隔离 隔离通过在电流路径中创建一个物理 断路来保护电路(图1),这对于大多数 电 机 的 运 行 而 言 不 可 或 缺 。这 些 电 机 使用高电压工作,通常由以H桥配置排 列 的 M O S F E T 提 供 。连 接 到 正 极 的 两 个 M O S F E T 也 连 接 到 负 载 而 非 接 地, 而那些MOSFET栅极则通过栅极驱动 器 连 接 到 控 制 电 子 设 备 。如 果 没 有 采 取 隔 离 措 施,电 源 电 压 就 会 直 接 通 过 M O S F E T 和 控 制 电 路 接 地,从 而 导 致 短路。 电 机 会 产 生 大 量 电 气 噪 声,工 程 师 往 往必须要专门挑选一些系统元器件来 减 轻 这 些 噪 声,或 者 至 少 对 敏 感 元 器 件 进 行 保 护 。电 机 设 计 中 的 隔 离 功 能 旨在保护敏感元器件免受噪声和电路 不同区域电压差的影响。 当使用更小的半导体工艺来提高电路 33 |