Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538436
驱动器(VFD)可以让电机的旋转与负 载要求相匹配,确保系统始终以高效 率运行。VSD和VFD并不是什么新技 术,但 它 们 不 仅 能 节 省 能 源,还 可 以 带 来 许 多 其 他 优 势,如 软 启 动 、长 寿 命和性能分析,因而这两项技术的部 署应用正变得越来越广泛。 近些年投向市场的先进材料,如氮化 镓 (GaN)和碳化硅 (SiC),有助于更加 高效地为电机供电。这些功率器件通 常由复杂的数字计算技术提供支持, 可以精确地控制流向电机的电力。这 些技术可以大大提高电机的能效,降 低运行成本,同时提高系统性能。 此外,世界各地的政府和贸易组织还通 过立法来推广使用能效更高的驱动器。 美国于1992年开始对电机进行监管,这 是其《能源政策法案》的一部分。五年 后,美国针对在美国市场生产或销售的 工业用、商用和家用电机引入了最低效 率性能标准(MEPS)。在全球范围内,国 际电工委员会(IEC)制定了IEC 60034- 3 0 : 2 0 0 8 标 准,为 全 球 制 造 与 销 售 的 电 机 的 能 效 等 级 提 供 了 准 则 。该 法 规 于2014年进行了更新,并且推出了IEC 60034-2-1:2014标准,规定了如何使用 既定测试方法确定电机效率和损耗。该 标准中的等级范围从IE1到IE5,其中IE1 能效最低,IE5能效最高。 监 管 机 构 已 经 在 使 用 这 些 I E 等 级 来 强 制 规 定 电 机 的 最 低 能 效 水 平 。例 如,欧 盟 关 于 电 机 和 变 速 驱 动 器 的 法 规 ( E U ) 201 9/ 1 781于 202 1年 7月 1日 生 效 。该 法 规在以往立法的基础之上进行扩展,首 次 规 定 了 VS D 的 分 级 以 及 最 低 性 能 水 平。不在法规豁免范围内的电机必须满 足IE2、IE3或IE4能效水平,具体取决于 其额定功率和其他特性。该立法意味着 欧 盟 成 为 首 个 强 制 规 定 部 分 电 机 必 须 至少实现IE4能效水平的机构。 电机工作原理及类型 从最基本的层面来看,电机是一种将电 | 4