Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。
Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538436
电机简介 图源:znosorogua / stock.adobe.com 电机是我们日常生活中不可或缺的一 部 分 。虽 然 通 常 隐 藏 在 人 们 的 视 线 之 外,但它们执行着无数任务,让我们生 活 更 便 捷 、更 舒 适,工 作 更 有 效 率 。在 家用场景中,洗衣机、吸尘器、微波炉、 吹 风 机 以 及 许 多 其 它 电 器 都 依 赖 电 机 。电 机 在 商 业 和 工 业 领 域 的 应 用 也 十 分 普 遍,是 泵 、风 扇 、电 梯 和 空 气 压 缩 机 的 关 键 组 件 。电 机 支 持 我 们 完 成 了 许 多 工 作,从 通 过 管 道 泵 送 大 量 液 体 的" 粗 活 ",到 确 保 将 微 小 的 电 子 元 件 精 确 地 放 到 电 路 上 的" 细 活 "。在 不 断 向 更 可 持 续 经 济 转 型 的 进 程 中,电 机 再 次 成 为 这 一 变 革 的 核 心,通 过 高 效 热 泵 为 电 动 汽 车 提 供 动 力,促 使 可 再 生 能 源 发 电 机 以 高 效 率 运 行 。只 要 是 涉 及 机 械 运 动 的 电 动 器 械 或 器 件, 几乎都需要使用电机来完成任务。 电机的尺寸多种多样。例如,西门子为 中国一个储能项目开发了一款105MW 双极电机,这是世界上体积最大、功率 最强的电机之一;而在另一个极端,科 学家利用单个丁基甲硫醚分子制造了 一台仅有1nm的电机,这是世界上最小 的电机之一。 电 机 作 为 诸 多 应 用 中 不 可 或 缺 的 一 部 分,它 的 市 场 是 非 常 巨 大 的 。根 据 M a rket s a n d M a rket s R e s e a rc h的 数 据,2022年电机市场的价值为1 340亿 美 元,这 一 数 字 预 计 到 2027年 将 升 至 1860亿美元,复合年增长率(CAGR)达 6.8%。1 全世界有数以十亿计的电机正 在 工 作,要 想 汇 总 出 当 前 电 机 总 数 并 不是一件容易的事情。不过,根据欧盟 估计,仅在其经济区内,就安装有80亿 台电机,2 而这些电机的总耗电量大得 惊人。根据估算,它们消耗的电力占到 了 全 球 总 发 电 量 的 4 6 %,占 工 业 用 电 的近 70% 。3 因此,人们强烈希望通过 提高电机的工作效率来减少耗电量。 在 电 机 制 造 过 程 中,通 过 采 用 更 精 确 的 制 造 技 术 和 更 先 进 的 材 料,可 以 提 高电机本身的制造效率;此外,还可以 设 计 辅 助 组 件,从 而 更 加 高 效 地 驱 动 电 机 。例 如,变 速 驱 动 器 ( VS D )和 变 频 3 |