Design Guideline ebook-SC

电机控制设计全攻略(中文版)

Methods-贸泽技术与解决方案杂志,及时了解技术创新与工程设计方面的重要资讯。

Issue link: https://trendsintech.mouser.com/i/1538436

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 41

能 转 化 为 机 械 运 动 的 简 单 机 器 。由 于 磁场的相互作用,即异性相吸、同性相 斥,才能实现上述转换。在大多数电机 中,磁 场 由 永 磁 体 和 / 或 电 磁 铁 产 生 。 当 构 造 基 本 的 电 机 时,电 磁 铁 缠 绕 在 位 于 构 造 中 心 轴 上 的 铁 芯 上,永 磁 体 位 于 结 构 的 外 部,磁 极 位 于 两 者 直 接 相对的两侧。 如图 1 所 示,在 向 转 子 供 电 时,会 产 生 电 场,电 磁 铁 的 北 极 与 永 磁 体 的 北 极 相斥,而与永磁体的南极相吸。为匹配 永磁体的相对极,转子会旋转。当转到 相应位置时,其电源极性被反转,磁场 也随之反转,转子与靠近的磁铁相斥, 与 装 置 另 一 边 的 磁 铁 相 吸 ;达 到 相 应 位置后,极性再次反转以保持旋转。这 种 装 置 就 是 直 流 电 机,因 为 提 供 给 电 磁铁的电流是直流电。 图1:直流电机的基本工作原理。(图源:HASSANE/stock.adobe.com) 图2所示为直流电机的主要组成部分。 电磁铁绕组(也称电枢)是转子结构的 一部分,这个结构通常还包含铁芯、轴 承 和 轴,使 其 能 够 自 由 转 动 。永 磁 体 的南极和北极分别位于转子的左右两 侧,构成定子。 在电机中,磁极总是成对出现,电机的 极数就是永磁体的磁极数。因此,双极 电机中使用的就是单块永磁体,如图2 所 示 。不 同 极 数 的 电 机 在 速 度 和 转 矩 之 间 存 在 一 定 的 取 舍 与 平 衡 。双 极 电 机的旋转速度大约是同等尺寸四极电 机的两倍,但四极电机的转矩更大。每 当 转 子 到 达 相 对 极 时,分 环 换 向 器 就 会 切 换 电 流 的 极 性 。电 刷 是 将 电 流 从 电 源 传 导 到 转 子 的 电 触 点 。设 计 更 复 杂的电机可能会在转子和定子上都使 用电磁铁,或者在转子上使用永磁体, 而在定子上使用电磁铁。 电 机 的 另 一 个 主 要 类 别 是 交 流 电 机, 顾名思义,它依靠交流电源工作。交流 电 机 和 直 流 电 机 一 样,都 包 含 一 个 转 子和一个定子。然而,交流电机的定子 有 多 个 线 圈,它 们 按 设 定 的 顺 序 成 对 通 电,从 而 产 生 围 绕 电 机 外 部 旋 转 的 磁场。因为定子为转子供电,所以转子 不 像 直 流 电 机 那 样 需 要 电 源 。定 子 产 生 的 磁 场 在 转 子 中 产 生 感 应 电 流,而 电 流 又 产 生 自 己 的 磁 场,与 定 子 的 磁 场相互作用,导致转子旋转。交流电机 不 需 要 换 向 器 来 切 换 电 流 方 向,因 为 交流电本身就可以自动切换极性。 交 流 电 机 可 以 是 单 相 或 三 相 的,三 相 电 机 使 用 三 个 交 流 电 流,它 们 在 线 圈 中相互呈三角异相。在工作过程中,一 个 线 圈 吸 引 转 子,另 一 个 线 圈 排 斥 转 子,还有一个线圈处于中性状态。由于 转 子 不 需 要 外 部 电 源,交 流 电 机 不 需 5 |

Articles in this issue

view archives of Design Guideline ebook-SC - 电机控制设计全攻略(中文版)