Skip to main content

AI、ML与HMI:重构未来自适应人机交互的“铁三角”

 图源:Freepik

发布于2025-11-27

人机交互的概念可以追溯到工业革命时期,在当时机器开始取代人类劳动。然而,直到20世纪中叶,人机交互领域才受到广泛关注。人机界面(HMI)是人与机器之间交互的关键点,形成了用户可以控制复杂系统并与之交互的门户。

传统上,HMI依赖于静态设计和预编程响应,随着人工智能(AI)和机器学习(ML)的出现,HMI行业发生了根本性的改变。AI和机器学习的深度融合,通过数据驱动的智能决策与自适应能力,赋予了HMI系统感知、理解、预测用户意图的能力,使之实现了从“工具”到“伙伴”的角色转变。

近年来,机器人技术领域经历了巨大的增长,大量的机器人开始融入到我们的日常生活,人们越来越有兴趣了解和关注人类与机器的互动方式,人机交互逐渐成为了行业的热门话题。

AI驱动的多模态交互革新

 图1(图源:Freepik)

HMI的发展历程始于简单的机械界面,在过去,人机界面(HMI)相对简单,由按钮、旋钮、杠杆和用于控制基本功能的静态显示器组成。如今,HMI已经发展成为复杂的、上下文感知的系统,成为用户和越来越智能的机器之间互动的主要桥梁。近年来,人工智能和机器学习的结合将HMI的发展推向了新的高度,这些技术使之能够从用户交互中学习,适应用户偏好,甚至预测用户需求。

在工业自动化领域,人机交互是确保效率、安全性和生产力的关键因素,人工智能的融入为优化流程和改善运营体验提供了新的可能性。机器人、人工智能和机器学习的相互协同可以这样来理解,即:机器人可以由AI驱动,例如自动驾驶汽车使用AI进行导航。AI系统可以使用ML进行更好的决策,例如AI聊天机器人通过ML进行改进。ML可以通过改进对象检测和自动化来增强机器人技术,例如仓库机器人使用ML来优化存储。机器人处理物理机器,AI处理智能决策,ML则专注于数据驱动的学习。

虽然机器人可以在没有AI/ML的情况下存在,但AI在工作中可以有效增强机器人的能力,而ML可以改善和优化AI的决策,终而使得自动化系统更智能、更高效。

AI、机器学习和人机交互三者之间存在着密不可分的关系。AI是终极目标,即实现具有智能的机器;机器学习是实现AI的关键技术,为AI提供了学习和进化的能力;人机交互则是连接AI与人类的桥梁,确保AI能够被人类便捷地使用和理解。

机器学习为AI提供了强大的数据分析和学习能力,使得AI系统能够处理海量的数据,从中挖掘有价值的信息,做出智能决策。而人机交互则根据用户的需求和反馈,不断优化AI系统的功能和界面,让AI更好地适应人类的使用习惯。同时,AI的发展也对机器学习和人机交互提出了更高的要求,推动着这两个领域的技术创新。三者协同的优势主要体现在以下几个方面:

1.有效增强用户体验

将AI和ML集成到HMI中能够创建个性化的用户体验。AI可以使操作员与系统的交互更容易、更快。机器学习算法可以随着时间的推移分析用户行为和偏好,使系统能够根据个人用户量身定制其响应和建议。例如,在汽车HMI中,该系统可以学习驾驶员的首选座椅位置、气候设置和常用路线,自动调整这些设置以提供个性化的驾驶体验。

2.预测性维护

AI驱动的HMI还可以通过预测分析显著增强系统维护能力,在潜在问题变得严重之前识别出问题的模式。工业HMI通过机器学习优化设备监控界面,预测性维护系统结合传感器数据提前预警故障,减少停机时间30%。

3.自然语言处理与语音交互

自然语言处理(NLP)是AI和ML对HMI开发产生重大影响的一个领域。基于深度学习的NLP技术显著提升了语音助手的语义理解能力,使机器能够理解和响应人类语言,使交互更加直观和可访问。例如,车载语音助手可解析复杂指令,并通过多轮对话实现连贯服务。

4.智能自动化

自动化是AI和ML正在改变HMI的关键领域。智能自动化超越了简单的预编程任务,允许系统自主执行复杂的操作。例如,在制造业中,AI驱动的机器人可以根据实时反馈调整自己的动作,优化生产流程,减少对人工干预的需求。这种自动化水平不仅提高了效率,还使人类操作员能够专注于更具战略性的任务。

5.实时数据分析

AI和ML在HMI中的集成有助于收集和分析大量数据。这种数据驱动的方法为系统性能和用户行为提供了有价值的见解。通过利用这些见解,组织可以做出明智的决策,以优化其运营并增强用户体验。例如,在零售业,人工智能驱动的HMI可以分析客户互动和销售数据,以识别趋势和偏好,从而实现个性化营销策略并提高客户满意度。

AI和ML助力,向自适应人机界面转变

 图2(图源:Freepik)

随着数字系统变得更加智能和互联,HMI必须不断发展以跟上步伐,它们不再只是控制面板,而是实时解释用户意图和系统上下文的智能网关。无论是嵌入在车辆、工业设备、消费电子产品,还是智能基础设施中,现代HMI都必须管理越来越多的任务,包括实时数据可视化、语音交互、生物识别认证等。

人工智能和机器学习使自适应界面的开发成为可能,这些界面可以根据上下文和用户需求进行调整。Crank Software在2025年发布的市场分析数据表明,到2030年,在生成式人工智能和增强现实(AR)等趋势的推动下,工业和汽车系统中80%的HMI将集成人工智能驱动的视觉和音频功能。这种转变需要新一代的硬件和软件解决方案,以支持各种行业的高性能、自适应HMI应用。

Lattice公司基于FPGA的sensAI解决方案专为低功耗、小占地面积的AI和ML应用而设计,它结合了FPGA硬件、软件工具和IP核,使AI能够在诸如汽车HMI等嵌入式系统上进行推理。

Lattice sensAI的预构建CV/ML模型提供了针对实时性能优化的尖端计算机视觉功能,例如:面部和身体检测,准确识别和跟踪面部表情和身体动作。在汽车HMI应用中,Lattice sensAI为车辆中的自适应HMI提供动力,这些HMI可以根据面部识别、座椅位置和信息娱乐偏好进行个性化设置。视线跟踪监控驾驶员的注意力,调暗非必要的显示器以减少分心。手势控制允许乘客在没有身体接触的情况下导航娱乐系统,从而提高了舒适度。即使在嘈杂的环境中,音频AI也会处理语音命令,而上下文感知会根据驾驶场景调整界面。

Lattice sensAI的这些AI和ML模型还可以支持工业环境中的HMI增强,有助于简化制造业和工业设施中的界面。与传统的基于CPU/GPU的边缘AI系统(功耗>5 W并依赖于云连接)不同,FPGA方案以低于500mW的功率提供始终在线的处理,在某些情况下可将能耗降低90%以上。

 图3:Lattice sensAI集成视觉和音频AI,可用于低功耗、边缘原生HMI应用(图源:Lattice)

嵌入式HMI:更高的效率、可靠性和性价比

根据MarketsandMarkets的预测,到2028年,全球HMI市场预计将从2023年的52亿美元增至77亿美元,2023-2028年期间的复合年增长率达到8.2%。嵌入式配置在效率、可靠性和成本效益方面具有许多固有优势。

嵌入式HMI直接集成到它们所服务的控制系统或设备中,消除了对单独硬件的需求,降低了复杂性。此外,嵌入式HMI解决方案通常更具成本效益,减少了对外部组件的需求并简化了维护。在紧凑型和资源高效型系统受到高度重视的时代,嵌入式配置的实用性和性能使其成为各种应用的首选,从而在HMI行业中占据主要份额。

Infineon的PSOC 4微控制器(MCU)系列现已加入了Multi-Sense功能,为开发新型HMI和感应解决方案带来了无限的可能性。其中,PSOC 4000T是英飞凌首款具备Multi-Sense功能的产品,扩展了基于Arm Cortex-M0+微控制器的PSOC 4产品系列,它集成了英飞凌第五代CAPSENSE、电感传感、液位传感和CAPSENSE悬浮触控,具有先进的HMI功能。相比之前的器件,第五代CAPSENSE采用“永久在线”技术,其功耗降低至十分之一,信噪比(SNR)提高了10倍,是一种全面的传感解决方案。

图4:具备Multi-Sense功能的PSOC 4000T微控制器系统框图(图源:Infineon)

解锁人机交互的更多可能性

AI和ML在HMI开发中的整合是一个持续的过程,不断的进步和新兴趋势塑造了该领域的未来。

增强现实(AR)和虚拟现实(VR)有望通过提供沉浸式和交互式体验来彻底改变HMI,人工智能可以通过实现更自然和直观的交互来增强这些技术。在工业应用中,AR可以将信息叠加到物理世界上,指导工人完成复杂的任务。另一方面,VR可以为训练和原型制作创建逼真的模拟,提高效率并降低风险。

情感AI是另一个令人兴奋的发展,它涉及识别和应对人类情绪,通过分析面部表情、语调和其他线索,人工智能驱动的HMI可以衡量用户的情绪,并相应地调整他们的反应。在客户服务和医疗保健环境中,这种能力可以带来更具同理心和吸引力的互动。

边缘计算涉及更接近源而不是在集中式数据中心处理数据,在HMI开发中越来越受欢迎。在边缘集成AI和ML可以实现更快的决策和更灵敏的界面。

在HMI开发中集成AI和ML标志着在创建更智能、响应更快、以用户为中心的人机交互界面方面取得了重大飞跃。从个性化交互和预测性维护到自适应界面和智能自动化,这些技术正在改变人类与机器的交互方式。虽然需要解决数据隐私、复杂性、成本以及用户接受度等方面的挑战,但潜在的好处远远大于存在的挑战。

随着人工智能和机器学习的不断发展,我们可以期待在人机界面开发中有更多创新和变革性的应用,为实现比以往任何时候都更加无缝、直观和高效的人机交互的未来铺平道路。