开源工业自动化解决方案
2024开启工厂车间新可能
在对互操作性、可互换性和便携性需求不断增长的推动下,工业自动化领域正在经历一场重大变革。这场变革的起点是开源技术的采用,从基于树莓派的工业控制器到Linux边缘设备,不一而足。这一转变重塑了各行业实现自动化的方式,带来了前所未有的灵活性和创新潜力。
开源解决方案在工业领域的崛起
开源解决方案可以根据特定需求进行定制,因此在工业环境中深受欢迎。这种适应性在复杂的制造流程中尤为重要,因为现成的解决方案可能无法满足这些流程的要求。开源项目的社区驱动性质加快了创新速度,从而缩短了开发周期,并有助于共同协作解决问题。
开源自动化最引人注目的优势之一是其成本效益。通过减少对专有系统的依赖,企业可以大幅降低初始投资和持续维护成本。[1]这种可获取性使先进自动化技术的获取变得更加民主化,这对小型企业或预算有限的企业尤为有利。
开源自动化工具的优势
开源自动化工具拥有众多优势,是复杂工业环境的理想选择。从增强的互操作性到更大的供应商独立性,这些优势改变了公司处理自动化问题的方式。
增强的互操作性
开源解决方案在促进不同设备和协议之间的无缝通信方面表现出色。这种互操作性在现代工业环境中至关重要,因为来自不同制造商的设备必须协调工作。通过遵循开放标准,这些解决方案可确保自动化系统的不同组件能够有效地相互 "对话",而不论其来源如何。
通过透明度提高安全性
虽然人们对开源软件的安全性存在误解,但却认可开源项目固有的透明度会带来更强大的安全性。社区能够仔细检查代码,从而更快地识别和解决漏洞。在系统完整性至关重要的工业环境中,这种协作式安全方法弥足珍贵。
供应商独立性
开源自动化最显著的优势之一是摆脱了供应商的束缚。传统的专有系统通常会将用户与特定的供应商捆绑在一起,以获得升级、维护和支持。而开源替代方案则让用户可以灵活地从众多服务提供商中进行选择,甚至开发内部专业技术,从而确保长期支持和适应性。
开源硬件解决方案
一系列开源硬件平台正在推动工业自动化领域的变革。这些解决方案具有可扩展性和灵活性,并支持广泛使用的工业协议,因此对工程师和制造商来说非常宝贵。
KUNBUS Revolution Pi
Revolution Pi (RevPi) 是基于树莓派计算模块的模块化工业PC。这一创新平台具有出色的扩展灵活性,支持一系列广泛的工业协议,包括开放平台通信统一架构 (OPC UA)、消息队列遥测传输 (MQTT)、Modbus和EtherNet/IP。[2]
实际上,RevPi已在各种制造环境中得到应用。例如,它可以作为智能工厂的中央控制器,协调各种生产流程并收集实时数据进行分析。它的模块化特性使其能够随着生产需求的变化而轻松扩展和调整。
Arduino Opta
Arduino以其用户友好型开发板而闻名,现在又凭借Arduino Opta进入了工业自动化领域。这款可编程逻辑控制器 (PLC) 既保持了与Arduino生态系统的兼容性,又满足了工业应用的严格要求。
Opta的优势在于编程简便且与工业协议兼容。[3]它特别适合小型自动化项目和快速原型开发。例如,小型制造厂可以使用Opta实现包装生产线的自动化,利用其直观的编程界面快速实施和迭代控制逻辑。
其他值得关注的方案
虽然RevPi和Arduino Opta较为知名,但BeagleBoard和Olimex等其他开源硬件平台也在工业自动化领域取得了进展。[4],[5]这些平台具有独特的特性和功能,进一步扩大了自动化工程师的选择范围。
面向工业应用的开源操作系统
开源软件在管理和控制工业流程方面发挥着至关重要的作用。这些软件平台具有高度可定制性和可扩展性,能够处理从监控到自动化控制等各种应用。
Zephyr实时操作系统
Zephyr是适用于嵌入式设备的轻量级可扩展实时操作系统 (RTOS)。它占用内存少,可配置性强,非常适合资源有限的工业应用。
Zephyr在需要精确计时和快速响应的自动化任务中表现出色。例如,它可用于高速分拣系统,在该系统中,毫秒级的精度对正常运行至关重要。
FreeRTOS
FreeRTOS已成为基于微控制器的自动化任务的热门选择。其广泛的生态系统和易用性使其成为许多工业应用中极受欢迎的解决方案。
分布式控制系统是FreeRTOS的一个非常好的应用示例,在此系统中多个微控制器协同工作,管理复杂制造过程的不同方面。FreeRTOS强大的任务调度功能可确保及时、可预测地执行关键操作。
实时Linux
实时Linux为需要完整操作系统功能的复杂自动化系统提供了一个理想的解决方案。通过修改标准Linux内核来支持实时操作,既可发挥Linux丰富的软件生态系统优势,又可满足工业环境所需的确定性性能。
实时Linux可应用于要求高性能计算和低延迟控制的场合。例如,它可以为高速生产线上的视觉质量控制系统提供支持,实时处理图像数据以识别缺陷。
开源软件解决方案
随着自动化的发展,开源控制软件为传统的硬件解决方案提供了具有成本效益的替代方案。这些项目使各行业能够开发出灵活的、独立于硬件的控制系统。
Rapid SCADA
Rapid SCADA是一个开源的工业控制和监控系统,提供了广泛的定制选项。其模块化设计使其能够适应各种工业应用。
Rapid SCADA可用于为水处理厂等应用创建全面的监控界面。其数据记录功能可以跟踪一段时间内的水质参数,而控制功能则可以根据实时数据管理处理过程。
ROS-Industrial
ROS-Industrial将机器人操作系统 (ROS) 的功能扩展到工业应用中。这一开源框架为工业机器人的编程和控制提供了强大的工具。
ROS-Industrial的一个应用实例是,一家汽车制造厂使用操作系统对执行复杂装配任务的一系列机械臂进行编程和协调。该框架具有灵活性,可根据生产需求的变化快速重新配置机器人任务。
开源PLC项目
一些开源项目旨在提供基于软件的传统硬件PLC替代方案。其中著名的例子包括:
-
Autonomy OpenPLC,它提供了一个灵活、开源的PLC平台,并拥有强大的社区支持。
-
KPA Automation SoftPLC,这是一种基于软件的PLC解决方案,可提供独立于硬件的自动化功能。
这些开源PLC在教育领域或小规模自动化项目中尤为重要,因为传统硬件PLC的成本可能会过高。
开源通信协议
在现代工业环境中,设备之间的无缝通信至关重要。开源通信协议可实现互操作性和实时数据交换,确保不同设备之间的顺畅运行。
OPC UA
OPC UA已成为工业自动化领域安全可靠的数据交换标准协议。它与供应商无关,兼容性广,是创建可互操作系统的理想选择。
在智能工厂环境中,OPC UA可作为数据通信的骨干,实现从数控机床到环境传感器等各种设备之间的无缝信息流。
MQTT
MQTT的轻量级设计使其特别适合工业环境中的物联网 (IoT) 应用。它能够高效处理高延迟或不可靠的网络,因此非常适合连接远程传感器或设备。
大规模农业运营是MQTT的一个应用场景,在这里它可以收集和传输来自分散的土壤传感器数据,从而实现精确的灌溉控制。
其他协议
Modbus、EtherNet/IP和EtherCAT等协议虽然本质上不是开源的,但其开源实现在工业自动化中发挥着至关重要的作用。[6],[7]这些协议实现了不同工业设备之间的通信,构成了许多自动化系统的基础。
开源自动化的未来
展望未来,开源技术在工业自动化领域的作用将进一步扩大。物联网和人工智能 (AI) 技术的进步可能会推动开源自动化解决方案的创新,为工业流程提供更大的灵活性和智能化。
在工业自动化领域采用开源技术不仅仅意味着技术变革,更代表着工业领域在控制和优化方式上的根本性转变。工业领域秉持开放与协作的理念,正在积极布局,以拥抱一个充满创新与效率的未来。
参考资料
https://www.rinf.tech/open-source-vs-proprietary-solutions-in-embedded-development/[2]https://ecosystem.cumulocity.com/product/revolution-pi-core-3/
[3]https://docs.arduino.cc/hardware/opta
[4]https://www.beagleboard.org/boards/beaglebone-black
[5]https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/OLIMEXINO-328/open-source-hardware
[6]https://www.modbus.org/tech.php
[7]https://www.ethercat.org/default.htm
作者简介
Brandon是一位有超过十年经验的深度技术记者、讲述者和技术作家,从软件初创公司到半导体巨头都是他曾经报道过的对象。他关注的领域包括嵌入式处理器、硬件、软件和工具,因为它们都与电子系统集成、物联网/工业4.0部署和边缘人工智能等用例有关。他还是一名出色的播客、视频博主、活动主持人和会议发言人,并曾在多家电子工程贸易出版物中担任主编和技术编辑。Brandon在不出席B2B技术受众的大型活动时,会通过电视指导菲尼克斯地区的体育特许经营公司。