直流微电网:新一代能源解决方案
图源:Best/stock.adobe.com;图片由AI生成
作者:Darshan Mulki,贸泽电子专稿
发布于2025-11-20
要在满足日益增长的能源需求的同时应对环境挑战,能源系统的演进至关重要。直流(DC)微电网正作为变革性解决方案,在诸多前景广阔的技术进展中崭露头角。随着电动汽车(EV)、固态照明(SSL)和物联网(IoT)的普及,直流负载数量呈爆发式增长。直流微电网通过实现本地化能源生产、分配与管理,为构建可持续且具有韧性的能源未来迈出了重要一步。
何为直流微电网?
直流微电网是一种主要采用直流电运行的区域性电力系统。与传统交流电网不同,直流微电网通过减少转换损耗并增强与现代技术的兼容性,简化了能源管理。这类系统通常自成体系,既可以独立运行(孤岛模式),也可以接入更大的电网中(并网模式)。
直流微电网的关键组件
虽然不同的直流微电网间存在差异,但它们都包含以下组件和系统(图1):
-
电源:发电来源,亦称为分布式发电(DG),包括太阳能光伏(PV)板、风电机组、小型水电站、柴油发电机等可再生能源发电设施。
-
储能系统(ESS):将电能转化为可储存的形式,并在需要时将其转回电能。直流微电网采用电池、超级电容器和飞轮等储能方案,在分布式发电运行期间实现持续供电并管理供需平衡。
-
负载:用户消耗的能源,包括配电系统中的工业、商业、住宅或其他耗能单元。
-
控制系统:通过先进的软硬件来管理能量流动,维持系统稳定并确保高效运行。
-
逆变器:将直流电转换为交流电的关键设备,让商业、住宅、工业和交流负载能够接入直流母线。
-
双向转换器:控制从直流微电网向公共电网和储能系统的电力传输。
图1:直流微电网结构(图源:贸泽电子)
直流微电网的类型
直流微电网可根据配置和应用场景进行分类:
-
住宅型:将屋顶太阳能电池板、电池储能装置和节能直流电器集成到家庭系统中,降低对中央电网的依赖,并减少能源成本。
-
工商业型:适用于企业和工厂,为运营提供稳定电力。例如,数据中心可以直接接入可再生能源,尽可能减少AC-DC转换中的能量损耗。
-
偏远与离网型:对乡村、岛屿等无电网覆盖地区至关重要,依托当地的可再生能源来保障电力供应。
-
交通运输型:为电动汽车充电桩和公共交通系统提供支持,通过直接为直流兼容的电动汽车供电来提升系统效率。
-
军事与应急型:对国防行动和灾后恢复至关重要,能在孤立环境中提供可靠且具有韧性的电力保障。
直流微电网运行与控制
直流微电网有望彻底改变传统行业格局。通过分散储能与发电并减少能量转换环节,直流微电网可以显著降低能耗并提升运行效率。
直流微电网的高效运行依赖其控制系统,该系统设计用于动态管理能源并确保可靠性。能源平衡是至关重要的,因为发电与用电需求需要实时匹配,通常可以借助储能系统来应对用电高峰或弥补发电低谷。电压调节是另一个关键环节,即使在负载和发电量波动时,也可以通过DC-DC转换器维持稳定电压。故障管理通过强大的保护机制来识别和隔离故障,防止出现系统性中断。
能源优化策略优先采用可再生能源而非化石燃料,并通过先进控制策略尽可能减少能源损耗。最后,采用智能传感器和物联网设备的通信与监测系统,可实现实时数据采集和高级分析,从而预测并预防系统故障。
直流微电网的优势
根据国际能源署(IEA)的数据,2022年全球工业部门的能源消耗量约占总消耗量的37%[1]。不断攀升的能源成本,以及推动能源生产来源和终端使用技术脱碳化的进程,让用户和能源生产商的压力越来越大。Cronimet公司2018年的一项研究指出,采用1MW太阳能的混合发电厂每年可节省50万美元及45万升柴油[2]。
直流微电网可在各种领域带来广泛效益。家庭用户通过使用可再生能源和节能电器,可以降低电费支出并减少碳足迹。企业既能实现能源自主并节省成本,又能提升运营可靠性。农村社区可以受益于稳定的电力供应,从而促进经济发展并改善生活质量。医疗机构可借助不间断的电力来保障关键设备运行,而教育机构则可通过校园微电网推进可持续发展与能源教育。
将直流微电网并入电网
直流微电网由多种发电装置和能量缓冲器组成,例如超级电容器和燃料电池。可采用不同配置的电力电子转换器将公共直流母线与发电资源相连接。燃料电池使用单向DC-DC转换器,而超级电容器则需要双向DC-DC转换器。直流微电网的效率取决于这些转换器的效率。
直流微电网与更大电网的无缝集成对于充分发挥其潜力至关重要。气候变化的影响加剧了自然灾害和极端天气事件的破坏性与发生频率[3]。因此,商用和民用领域都已认识到实现能源自主的重要性。整合了直流微电网与可再生能源的设施可以作为独立的能源岛,在紧急情况平息前实现离网运行。
孤岛运行能力
直流微电网的关键特性之一,在于其具备脱离公共电网,以孤岛模式自主运行的能力。当发生电网故障或停电时,直流微电网将自动切换至孤岛模式,确保微电网网络内的关键负载获得不间断供电。这种孤岛运行能力不仅提升了整体系统可靠性,更增强了制造业运营的韧性。
通过直流微电网实现气候目标
直流微电网在全球气候目标的实现中发挥着关键作用。通过整合可再生能源,并尽可能减少能源损耗,可显著降低温室气体排放。微电网采用直流供电,可直接提升能源利用效率,省去多次能量转换并节约资源。其灵活部署特性,可以使太阳能、风能等可再生能源在城市和偏远地区更易于普及。
此外,直流微电网采用分散式灵活设计,使其在面对自然灾害和电网故障时更具抗风险能力,从而保障可靠的电力供应。这些特性使直流微电网成为构建可持续、气候友好型能源未来的关键组成部分。
结语
直流微电网是迈向可持续能源系统进程中的关键创新。其整合可再生能源、提升能效并增强电网韧性的能力,使其成为能源转型不可或缺的组成部分。面对环境与能源双重挑战,拥抱直流微电网,将为构建更清洁、更可持续且更公平的能源未来铺平道路。
参考资料
https://www.iea.org/energy-system/industry[2] https://www.bgr.bund.de/DERA/DE/Downloads/pdac_2014_cronimet_armstrong.pdf?__blob=publicationFile&v=2
[3] https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/extreme-weather-floods-droughts-and-heatwaves