通过汽车元件认证确保汽车安全性和可靠性的解决方案
(图源:Joe Prachatree/Shutterstock.com)
真假20美元钞票
孰真? 孰假? 数字经济是我们数字时代不可或缺的一部分,或许我们比以往任何时候都更需要能够识别仿冒品。因此,我们需要能够鉴别什么具有真正的价值。例如,有一天,吃完午饭后,一个熟人走到餐厅柜台前付款,递给收银员一张20美元的钞票 (图1)。收银员查看了一下,快速检测后,告诉他这是假币。有人在另一家交易所塞给他一张20美元的假钞—那些人现在倒是赚了20美元,我的熟人却成了受害者。
图1:一张印着安德鲁·杰克逊头像的20美元钞票。(图源:Pakhnyushchy/Shutterstock.com)
没有人愿意被人欺骗。各国政府做出了巨大努力,确保他们的硬通货拥有先进的技术来辨别真假。我们通过这些技术鉴别真伪。
我们可以信任谁?
这同样适用于电子系统和元器件的世界。没有人愿意被忽悠,使用假冒产品。在汽车领域,这是一个尤其值得关注的问题。肆无忌惮的团伙可能会打汽车系统的主意,系统里面有可更换或寿命有限的传感器、外围设备、模块或耗材。冒牌零件可能会给乘客和车辆带来安全问题,同时还会降低系统功效和效率。
Analog Devices (ADI) 处于安全和验真领域的前沿位置,是一家高性能模拟半导体公司,现在已将Maxim Integrated收入旗下。ADI以现代数字经济为核心,通过全面的解决方案,将真实世界的现象转化为可操作的洞察力。该公司致力于帮助汽车电子设计工程师实施基于硬件的物理安全以实现低成本的防伪保护、外围设备认证和安全功能设置,在业界拥有良好的声誉。
汽车元件认证
在全球范围内,自动驾驶车辆和联网汽车正在迅速走进现实。随着决策越来越多地从驾驶员转向车辆及其智能电子系统,对汽车安全的要求变得至关重要。汽车安全已经扩展到包括车辆身份验证、先进驾驶员辅助系统 (ADAS) 外围设备的防伪以及云数据通信安全。随着即将部署大规模生产的电池供电和自动驾驶汽车,汽车制造商必须考虑并设计保护措施,以减轻外部攻击和黑客攻击、恶意软件和不当的外部操纵(图2)。
图2:一辆未来式无人驾驶轿车在现代城市的公路上驰骋的镜头。(图源:Gorodenkoff/Shutterstock.com)(https://www.shutterstock.com/image-photo/shot-futuristic-selfdriving-van-moving-on-1793836510)
由安全IC实现的嵌入式电子保护正在帮助保护未来车辆的汽车技术。这些安全IC需要满足汽车电子委员会 (AEC)-Q100 1级标准的安全元件,以提高安全性并保持理想的系统功能。Analog Devices通过汽车零部件认证,成为了确保汽车安全性和可靠性的优秀合作伙伴。
安全认证器
DeepCover®汽车1-Wire认证器
例如,考虑使用DS28E40 DeepCover®汽车1-Wire认证器。该产品是一款安全认证器,提供源自集成非对称(椭圆曲线加密 (ECC)-P256) 和对称(安全哈希算法 (SHA)-256) 安全函数的核心加密工具集。非对称加密算法使用公钥和私钥组合生成和验证数据的数字签名。对称加密算法使用单个私钥生成和验证HMAC哈希数据。
除了提供安全服务,硬件实现的加密引擎还集成了联邦信息处理标准 (FIPS) /国家标准与技术研究所 (NIST) 的真实随机数生成器 (TRNG)。此功能生成随机数,创建加密密钥,以保护数据和操作。此外,它还为用户数据、密钥和证书提供6Kb的一次性可编程 (OTP) 内存,一个可配置的通用输入/输出 (GPIO) 和一个唯一的64位ROM标识号 (ROM ID)(图 3)。
图3:Maxim Integrated DS28E40 DeepCover®汽车1-Wire认证器的框图。(图源:Maxim Integrated)
结语
一定要远离假冒零件带来的灾难。请记住,我们生活在一个数字时代。因此,识别真伪至关重要。汽车制造商现在能够以前所未有的方式建立安全的认证机制。Analog Devices的解决方案通过对汽车元件进行认证,并在多层先进安全保护下隐藏其敏感数据,确保车辆安全性和可靠性。尽管这些解决方案不一定能带来滚滚财源,但这是我所知的,保持资金不断流入的好方法。如果您对我的忠告置若罔闻,由于没有进行安全认证,您可能会迷失在一堆不辨真伪的20美元钞票当中。