Skip to main content

工业自动化的新兴革命:安费诺探索人工智能在机器人领域的应用!

图源:来自安费诺

发布于2025-09-09

工业正向着自动化迈进,从而改变了企业的运营方式和工业车间的面貌。工业自动化利用先进的控制系统管理各项设备,使得设备在更少人力干预的情况下高效运行,并简化了工业流程。这场革命的核心是机器人技术与人工智能(AI)的有力结合。这种结合不仅仅是一种趋势,同时还改变了行业格局,大幅提高了运营效率和生产力。

人工智能为机器人技术注入了新的活力,使机器能够出色地自主执行复杂的任务。这些智能机器人能够适应动态环境、分析实时数据并做出明智决策。这些能力对于正在竭力优化运营和降低成本的行业来说至关重要。

安费诺致力于设计并制造高性能连接器,为机械臂和控制器提供动力,在这一不断发展的领域发挥着至关重要的作用。随着我们深入探讨工业自动化世界,我们将探索人工智能如何重塑机器人技术,以及安费诺等公司在这一变革历程中的重要贡献。

本文将探讨工业自动化人工智能机器人技术,以及它们如何共同改变工业格局。

人工智能在机器人技术中的作用

人工智能(AI)与机器人技术的结合标志着机器能力的重大提升。这一整合弥合了两者之间的差距,提高了机器人的工作能力,使其能够独立完成一些人类在工业环境中无法完成的任务。

机器人技术中的人工智能是指应用先进的算法和技术,使机器人能够从周围环境中学习,适应不断变化的条件,并执行需要认知功能的复杂任务。这种方法大大提高了制造业和医疗保健等不同应用领域的安全标准、灵活性和生产率。

接下来,让我们来看看实现这一目标所采用的一些关键技术:

机器学习:人工智能机器人技术的核心是机器学习,它是人工智能的一个子集,可使机器人随着时间的推移不断提高性能。利用传感器收集的数据,机器人可以识别模式,并根据以往的经验做出明智的决策。例如,用于制造的机械臂可以分析以往任务的数据,学习组装组件的最佳方法,从而提高效率,减少错误。相比之下,这是一项人类需要学习数年才能掌握的技能。

计算机视觉:启用视觉功能,机器人能够解读视觉信息,从而能够在复杂的环境中导航,并以极高的精确度执行质量检测等任务。其准确度远超人类,因此在工业环境中备受青睐。利用计算机视觉,机器人可以识别物体,评估其状态,实时调整动作。

边缘计算:边缘计算在增强人工智能驱动机器人的能力方面发挥着至关重要的作用。它使位于远程位置的设备能够在网络边缘处理数据,既可以直接在设备上处理,也可以通过附近的本地服务器进行处理。当数据需要在中央数据中心处理时,只传输最关键的信息,这有助于减少延迟。使得机器人在动态环境中更高效地运行。

人工智能机器人在工业自动化中的应用

将人工智能集成到机器人技术中为各行各业带来了变革,尤其是工业自动化。随着机器人的参与,需要精确度和准确性的任务现在可以轻松完成。这意味着各行各业的生产力和效率都得到了提高。让我们探讨对工业自动化有重大影响的三大领域:制造业、物流业和医疗保健业。

制造

在制造设施中,人工智能驱动的机器人被应用于那些出错几率较高以及有潜力提高生产速度的行业。焊接、喷漆和质量控制等任务,或是重复性、劳动密集型任务都分配给机器人它们能出色地完成这些任务,其准确性和速度都是人类无法企及的。

这些人工智能驱动的解决方案还可以进行监控,并提出实时调整和预测性维护建议。从而提高运营效率,减少停机时间。

计算机视觉、数据分析和机器学习等技术都有助于实现自动化。这些机器能够基于数据和算法做出明智的决策,从而产生更有利的结果。

物流

由于引入了自主移动机器人(AMR),物流行业也发生了重大变革。机器人用于库存管理和货物运输。机器人配备先进的传感器和导航系统,不需要太多的人工干预,就能自主找到行进路线,减少了仓库中的人工劳动。

医疗保健

人工智能技术的引入给医疗保健行业带来了显著的变革,它们不仅参与救生手术,提高了手术的成功率,还在患者护理中优化物流。机器人的精确性和灵活性增强了外科医生执行复杂手术的能力,提高了手术的成功率。人工智能机器人已成功完成外科手术,通过实时数据分析和自适应技术提高了微创手术的精确度和效率。

机械臂和控制器:自动化的核心

现代机器人技术的核心是机械臂。机械臂旨在模仿人类手臂的动作,并具有惊人的多自由度,它们能够执行一系列对精确性、适应性和速度要求较高的任务。

机械臂自由度(DoF)表示机械臂可以执行独立动作的数量。通常,机械臂自由度从三到八不等。例如,一个三自由度的机械臂可以执行基本的拾取和放置操作,而一个六自由度的机械臂则具有更强的灵活性,可以模仿人类的复杂动作,是焊接和喷漆等应用的理想之选。更高的自由度(如七或八自由度),会更加灵活精确,使机器人能够在复杂的环境中导航并执行复杂的任务。自由度的配置对于决定机械臂的功能,和是否适合特定的工业应用至关重要。

机械臂主要由作为系统大脑的机械臂控制器控制。机械臂控制器负责解释指令,并协调机械臂的精确动作。它配备先进的处理器和芯片。执行预先计划的算法进行实时处理,确保对动态条件做出迅速而精确的反应。控制器还配备各种传感器,如位置和力传感器,这些传感器提供关键反馈,使机械臂能够根据周围环境调整动作。

机械臂可根据特定应用以不同模式运行。在手动模式下,操作员可以直接控制机械臂完成需要人工干预的复杂任务。在半自主模式下,机器人在自主执行预定功能的同时,还能接受人类的监督。同时,在自主模式下,机械臂可根据预编程指令或人工智能算法独立执行任务,因此特别适用于重复性流程。

用于工业自动化环境的加固型连接器

工业不断发展,对安全可靠连接器的需求也不断上升。安费诺是全球领先的加固型工业连接器设计商和制造商。安费诺提供卓越解决方案,确保机械臂及其控制器之间稳健的电力和数据传输。

图源:来自安费诺

安费诺提供多种高性能产品,旨在满足这些需求。特别值得一提的是,ix Industrial™ IP20连接器和电缆尺寸小巧,并提供可靠的电力和数据传输,同时还能在工业环境中提供电磁干扰(EMI)屏蔽。加固型USB 2.0USB 3.0 连接器可确保数据传输的安全连接,并能应用于恶劣的环境条件。连接器采用坚固耐用的材料和密封件,IP67级防护,可应用于恶劣的环境条件。另一个著名的连接器系列是单对以太网(SPEIP20连接器与电缆组件,它提供与外部设备的直接以太网连接,使传感器、视觉系统摄像头与执行器之间能够以高达1Gb/s的速度高效通信。这些先进的连接器不仅提升了机械臂的性能,还支持不断发展的工业自动化要求,使安费诺成为为未来制造挑战提供创新解决方案的领导者。

展望未来

人工智能的集成正在重塑工业机器人的运作方式。它实现了复杂任务自动化,提高了安全标准,并显著提升了生产率,这在以前只是一个遥不可及的梦想。得益于技术的飞跃,在工业自动化方面的进步远超我们的想象。

随着机器人从僵硬的机器发展成为能够学习和适应环境的智能系统,它们正在重塑制造流程。安费诺作为设计和制造互连系统的全球领导者,发挥着至关重要的作用,提供了必要的连接器确保机器人系统可靠的电力和数据传输。