借助于NB-IoT将Thingy:91连接到nRF Connect Cloud

Nordic Thingy:91是一个低功耗多传感器原型开发工具,设计人员可以利用它构建c-IoT(蜂窝物联网)项目。Thingy:91与Thingy:52非常相似,但它通过nRF9160 SiP增加了蜂窝连接, 非常适合物流(用于资产跟踪)、计量和可穿戴设备等各种应用。在连接方面,它还支持LTE-M和NB-IoT、车载GPS以及BLE(低功耗蓝牙),并可通过车载nRF52840 SoC进行短程通信。Thingy:91随附有iBasis SIM卡,出厂配置为通过LTE-M连接到云端。但是,如移动物联网部署图(图1)所示,并非所有国家都支持LTE-M。此外,通过该图还可以知道哪些运营商能提供c-IoT网络,因为iBasis漫游覆盖范围仍仅限于某些国家或地区(具体请参见(https://ibasis.com/solutions/iot-connectivity/network-coverage)。
本文将讨论如何配置Thingy:91以通过NB-IoT连接nRF Connect Cloud。
图1:显示LTE-M和NB-IoT网络覆盖范围的移动物联网部署图 (来源:GSMA)
必备硬件和软件
重新配置Thingy:91需要刷新固件。由于板上没有调试器,也不支持通过串行端口刷新固件,因此需要一个外部编程器,如J-Link调试器或nRF9160DK。在本文中,我们将使用nRF9160DK。
首先需要在电脑上安装nRF命令行工具和nRF Connect程序(可从Nordic网站下载)。安装完成后,通过10针JTAG电缆将Thingy:91连接到nRF9160DK “Debug out”端口。接下来,通过 micro-USB电缆将Thingy:91和nRF9160DK连接到PC(图2)。在接通电源之前,确保nRF9160DK上的“VDD_IO”开关设置为1.8V, Thingy:91的 “SWD selection”开关设置为“nRF91”。完成上述设置后,给两个电路板上电。

图2:nRF9160DK通过JTAG电缆连接Thingy:91,并通过micro-USB连接PC端(来源:贸泽电子)
更新调制解调器固件和NB-IoT二进制文件
打开nRF Connect程序并启动Programmer应用程序。单击“Select Devices”可看到两个设备。列表中的第一个设备“PCA10090”是nRF9160DK,第二个“PCA20035”是Thingy:91。请选择“PCA10090” 以更新Thingy:91(图3)。

图3:nRF Connect应用程序中的器件选择对话框(来源:贸泽电子)
接下来,下载Thingy:91的最新调制解调器固件和固件二进制文件(Nordic网站上均有提供)。首先,将Thingy:91调制解调器固件更新到最新版本。在右侧面板的Programmer应用程序中,依次单击“Erase all”和“Update Modem”。选择名为“mfw_nrf9160_x.x.x.zip”的zip文件夹,然后单击“write”。
然后打开Thingy:91固件二进制文件夹“thingy91fwvxxx.zip”,并在右侧面板上的Programmer应用程序中单击“Add HEX file”。选择“thingy91fwvxxx”文件夹中的十六进制文件“thingy91_nbiot_vx.x.x.hex”,最后单击“erase & write”。现在所有文件都已最新完成,Thingy:91以淡蓝色闪烁。
连接nRF Connect Cloud
在nRF Connect程序中,启动LTE Link Monitor应用程序。取消选中位于底部右侧面板上的“Auto device/port filter”框。单击“Select device”,可以看到DK以及Thingy:91。现在就可以选择Thingy:91了(即图4)所示的两个“PCA20035”设备)。
选择其中一个设备,应该会在终端上看到一些UART日志,如果没有,则请尝试另一个。

图4:nRF Connect LTE Link Monitor应用程序中的器件选择对话框(来源:贸泽电子)
Thingy:91需要进行初始化并尝试连接到蜂窝网络,这可能需要几分钟时间。随后终端设备上将会显示一条消息,说明Thingy:91是正在等待认证以连接到云端(图5)。同时,Thingy:91以绿色闪烁,这意味着它已连接到蜂窝网络,并等待与nRF Connect Cloud配对。

图5:显示Thingy:91等待与nRF Connect Cloud配对的终端输出消息(来源:贸泽电子)
打开nRF Connect Cloud网站,登录并单击Plus徽标。然后依次单击LTE device和Already have an active SIM? Skip this step,添加Thingy:91标签上显示的IMEI和PIN编号。您将看到一条弹出消息,表明设备已添加成功。约10分钟后,开始向云端发送数据。Thingy:91一旦开始发送数据,就会以深蓝色闪烁。如果在经过一段时间之后Thingy:91仍没有闪烁,请重新启动并检查是否有网络覆盖。
结论
Nordic Thingy:91是一款非常小巧的设备,它通过蜂窝网络向云端发送实时数据,为设计人员测试多传感器设备提供了一种快速简便的方法。Thingy:91预装了资产跟踪程序,可以完美地展示设备性能。对于自定义应用程序开发,Nordic还提供了nRF Connect SDK,可以让设备轻松适应您的首选应用程序,并开始开发自己的c-IoT应用程序。
Rafik Mitry于2019年取得慕尼黑工业大学电气工程硕士学位后加入贸泽电子,他在该所大学中还从事过三年能源收集领域的研究工作。作为贸泽的技术营销工程师,Rafik撰写的内容独特而富含技术性,反映电子行业当前和未来技术趋势。除了紧跟最新技术趋势外,Rafik还是航空和网球的狂热爱好者