Skip to main content

62368-1安全标准过渡 — 至关重要的更新

图源:FOTOGRIN/Shutterstock.com

自 2020 年底起,针对计算/通信设备和视听产品的销售公司制定了新的电力安全标准。

12月20日,安全标准60950-1和60065-1被62368-1所取代。对于某些人而言,这种过渡听上去像是例行公事,但这种变化在电力安全监管中具有深远的意义。这一过渡采用了与北美和欧盟产品安全法规完全不同的工程原理和术语。

62368-1关注可能发生的风险,使制造商在设计改进型保护措施时有更多的余地。此标准还充分考虑了产品的所有可能危害,从而使产品经得起未来的考验。62368-1还采用了一种基于风险的主动式方法,根据性能测试来识别危害并测试防护措施的有效性,而不是采用基于事件的被动措施。

62368-1标准得到了国际电工委员会 (IEC)、欧洲标准 (EN) 和保险商实验室 (UL) 认可。62368-1发布于2010年,涵盖了以前属于60950-1和60065-1范围的产品、元件和子组件。

如今,60950-1和60065-1已得到广泛应用,并且涵盖了大多数电气产品,但是为了通过认证,需要对某些现有产品进行重新审核。60950-1是信息和计算机技术 (ICT) 安全标准;60065-1是音频/视频 (AV) 和类似电子设备标准;62368-1适用于终端用户产品以及元件和子系统(例如电源)。

希望将产品上市的制造商必须准备其产品,以符合 62368-1的标准的要求,确保合规性。转换截止日后原先制定的标准将会失效。即使某个元件已通过60950-1认证,实验室仍需进行测试,以确定最终产品是否符合62368-1的要求。

随着信息技术设备与音频/视频产品之间的区别变得模糊,并且在某些情况下开始合并,我们需要更新标准以便对这两个行业进行规范。这本白皮书详细分析了这些产品安全要求变更对于设计工程师的意义:

此项变更已进行了多长时间?

IEC/NE/UL标准委员会更新通用标准的工作已经进行了数年。62368-1的第一版于2010年发布。NE 62368-1的第二版已从2016年开始采用。其他地区(包括中国、印度和南美)继续对采用62368-1进行评估。

62368-1过渡是以防止潜在危险为基础的安全工程 (HBSE) 原则的最新进展。随着越来越多价格低廉的智能设备用于居家办公和家庭娱乐,这项标准已演进成为新的方法。

HBSE原则主要基于性能,而非规范。以防止潜在危险为基础是指以防止设备内部的能源带来的危险为基础。传统的安全标准和现今的标准均基于事件,这表示事件(实际事件或实验概率的结果)可导致新标准的制定。随着产品技术和构造不断演进,这为产品设计师带来了更高水平的灵活性。

另外,62368-1涉及适用于ICT/AV电气设备的能源(图1)。这些能源包括电能、热能(例如高温可触及零件)、化学能(电解反应或毒物)、动能(活动部件)和辐射能(例如光能或声能)。然后,基于这些能源,标准会明确规定可接受的电压以及要求的防护设备类型。

IEC 62368-1应可确保更加安全的设计灵活性

产品的重新设计取决于产品本身和可用数据,但重新设计很少见。62368-1可以使产品设计人员在产品设计和评估方面获得更大的灵活性,以跟上技术发展步伐,且无需进行昂贵而耗时的修改。

62368-1的目的是让设计人员获得更大的灵活性,同时要求进行详尽的分析,以确定其产品是否可以安全使用并且不会造成人身伤害或火灾。

这项标准明确了三类危害:

  • 1类(不造成疼痛,但可感知到;不太可能引燃);
  • 2类(造成疼痛,但不造成伤害;可能引燃);或
  • 3类(造成伤害;可能引燃)。

在早期制定62368-1时,元件和子组件必须通过新标准的认证才能生效。但是,一项新标准规定允许公司继续将库存的60950-1或60065部件用于62368-1认证产品。

按照HBSE原则,62368-1可引入全新和创新的构造方法和技术,而无需首先进行修改。对产品设计师而言,这是个好消息。

图1: 同时要求基本安全与功能安全的一个示例:烟雾探测器的设计必须确保在烟雾上升到天花板前即可探测到,且装置不会起火,也不会掉落。探测器的关联软件不能中断运行或崩溃,否则会影响探测器本身。(图源:Andrey_Popov/Shutterstock.com)

基本安全和功能安全如何适用于62368-1?

62368-1的应用是指各种智能技术的安全级别,特别是必须考虑硬件和软件集成的智能技术。产品越来越多地依赖于物理组件和软件协同工作并且安全可靠地运行。这意味着两种类型的安全,即基本安全和功能安全,都在发挥作用。

基本安全是指不会发生由产品物理构造或设计造成的物理危害而引起的无法接受的风险。包括火灾、电击或环境破坏。

同时要求基本安全与功能安全的示例:烟雾探测器如要正常发挥功用(图2), 其设计和结构必须确保在烟雾上升到天花板前即可探测到,且装置不会起火,也不会掉落。增加的一个层次是与探测器相关的软件。这是一种安全相关的应用程序,绝不能中断运行或崩溃,否则会影响探测器本身,并在发生火灾时失效。

关于国际合规性

62368-1标准从2005年起即开始制定,当时欧洲计算机制造商协会创建了ECMA 287。UL将在北美进行“软过渡”,即根据UL/CSA 62368-1对新提交的认证进行审核。通过旧标准认证的现有产品无需经过产品档案复检 (IRR)。

62368-1合规尚未成为普遍要求。韩国和日本已经采用了该标准,而其他国家(例如中国和印度)则没有采用。对于打算将产品出口到国际市场的制造商来说,这可能造成问题。例如,如果采用CB体系的制造商向尚未采用62368-1的国家销售产品,则可能要求他们获得双重CB体系认证,从而增加工作量和成本。EN 60950-1将被停止使用,在欧洲将失效。遵循欧盟低压标准的所有产品都必须贴有Conformitè Europëenne (CE) 标签才能在欧洲销售。UL 60950在北美(包括加拿大)仍然有效,只有在申请新认证时才强制要求遵守UL 62368-1标准。通过UL 60950认证的设备也可以在12月20日之后投入市场销售。

结论

十年前,谁会想过绝缘液体将在冷却技术中发挥越来越重要的作用? 还有无线电力发射器, 以及采用先进软件的物联网设备。随着智能手机和智能家电等新技术的不断发展,62368-1合规势在必行。当然,旧标准也强调安全性,但是它们已经跟不上技术的快速发展。将旧标准统一纳入新的62368-1标准,是一种基于识别危险能源并测试其防护措施有效性来保证符合安全标准的协调方法。

« 返回

 

Tommy Cummings是总部位于德克萨斯州曼斯菲尔德的贸泽电子的高级技术内容专家。Tommy于2018年加入贸泽,此前他曾从事过《达拉斯晨报》、《沃思堡星报》、《旧金山纪事报》等新闻工作。Tommy曾报道过硅谷的互联网热潮,曾是新闻机构的数字内容和受众参与编辑。有一段时间,他还是海斯曼奖杯的投票者。想要了解Tommy的实时动态,请单击推特号@tommycummingsLinkedIn号关注他。