智能机器人是外科手术的未来
外科机器人技术的新变革
发布于2024-07-19
传统的手术室正在演变成充满创新的精密中心,在这里,增强智能和实时成像技术是外科护理的重要组成部分。机器人技术在医疗保健领域的发展,对于外科手术的精益求精至关重要,这将提高外科医生的技能并改善患者的治疗效果。
借助先进技术,外科医生成功克服了人手和眼睛的局限性。增强智能正在建立一层决策支持,以补充外科医生的专业知识,而实时成像则可以确保增强现实中的重要信息不断得到更新。这些进步为未来的外科手术奠定了基础,让手术干预更可靠、并发症更少、恢复时间更短。医疗保健的新时代呼之欲出。
每年,波士顿举办的机器人峰会都会揭示出这样的大趋势。该展会有助于业界为机器人技术的新阶段做好准备。在今年5月1日和2日举办的这场峰会上,医疗保健机器人技术仍然是一大趋势,而这次的重点在于彻底改变外科手术。
Asensus Surgical公司的Dustin Vaughan将主持一场题为“在手术室中充分利用实时数据”的会议,就技术集成、手术应用、数据和隐私以及成本和可推广性等问题发表看法。Asensus新一代数字手术平台LUNA的目标是提升机器人辅助手术的标准。它采用了先进的软硬件,配备了外科医生控制台、交互式触摸屏和超高清3D显示器,以增强可视性。它有四个用于各类手术的机械臂,以及一个独特的器械驱动器,可配合使用诸多先进工具,代表着行业发展新的高度。
LUNA平台只是将先进机器人系统整合到医疗保健领域的一个缩影。此次机器人峰会必将揭示,这一转变不仅仅是增强外科医生的能力,更是从根本上改变患者护理。
性能引导手术
在多场专门讨论医疗机器人技术的机器人峰会上,性能引导手术(PGS)将是一个不断引发关注的焦点,它是机器人辅助手术的一大进步。PSG的根本目的是在手术过程中提供实时智能并提高一致性。
这项创新的核心是智能手术单元(Intelligent Surgical Unit™, ISU™)以及Senhance®手术系统的数字引擎,该系统是首个获得美国FDA批准用于外科手术的增强型智能系统。ISU™凭借多项先进功能丰富了手术体验;其中,触觉反馈功能使外科医生能够通过机器人“感受”解剖结构,就像直接触摸解剖结构一样;眼球追踪摄像头控制功能可以根据外科医生的注视方向移动摄像头;3D可视化功能可用于全面查看手术区域。这些工具对于解决外科手术固有的多变性至关重要,它们的目标是每次都能为患者带来一致的出色疗效。
ISU的增强智能功能可对解剖结构进行毫米级精度的3D数字测量,进而实现精确的直线和曲线测量,从而提高术中操作的效率。它还可以生成数字标签,这些标签可作为标记和教学工具,让手术室内沟通更顺畅,降低意外伤害的风险。
PGS的潜力在很大程度上取决于机器人工程与医学的无缝整合。要做到这一点,就必须确保现有技术和医院信息系统能与新的机器人平台协调工作,不会干扰手术工作流程。然而,虽然PGS潜力巨大,但它是否适合推广也是一个问题。
适合推广的手术机器人?
成本和可推广性已成为整个医疗机器人业界日益关注的问题。医疗服务提供商希望提供这些先进的医疗服务,但他们也必须考虑到预算的限制。许多医疗机器人公司正努力通过部署模块化设计、租赁模式、缩小模型以及缩短工作时间等策略来应对这些挑战。
这一领域诸如Vaughan等知名从业者强调,造福大众才是总体目标。Vaughan认为,专注于“让临床医生能够以更可预测、更容易开展的方式进行手术”这一点,就充分表明了这个行业的发展方向。但是,要想造福大众,这些机器人系统必须能够普遍地推广才行。在波士顿举行的医疗保健机器人会议上,还将讨论实现这一目标所面临的挑战和解决方案。
对于Asensus Surgical而言,其愿景中最根本的一点,就是要让这项变革性的技术变得触手可及。Vaughan解释道:“实现足够低的运用成本……绝对是一项核心要求。我们的内部工程团队和制造合作伙伴Flex一直致力于开发一款功能强大,并且在应对不断变化的医疗环境时具有经济可行性的LUNA平台。随着我们支持的一些手术迁移到门诊手术中心(ASC),我们在早期就意识到,我们必须为单个手术病例实现积极的成本目标。这需要对医院的工作流程及其机器人病例的全部负担成本进行整体评估。”
这种对成本效益和可推广性的重视,可以使机器人手术平民化,让更多的医疗机构,包括预算紧张的医疗机构,都能使用机器人开展手术。
结语
展望机器人峰会及其后的发展,我们发现技术和医疗保健正处于一个激动人心的时刻。许多公司都致力于让机器人和增强智能成为手术室的必备品。未来的外科手术将为每个人创造一个更可预测、更便捷、更安全的医疗保健环境。